ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用のレビュー

平均満足度 4.44 (75件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。 【用途】交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として
75件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-04-06
用途:
ボールジョイントブーツとして
対象商品:
04032457

ロアアームのボールジョイントブーツ交換に使用(ティーダC11)。いい具合で柔軟性があり取り付けは楽でした。純正品は交換後車体を下ろしたら圧力で直ぐに破れそうな感じでしたがこれはジャバラが分散させる感じでとても良いです。純正品より薄い感じはしますが外観上はフィット感が強いので耐久性もあるかと思います。

2026-04-01
用途:
並行輸入車のブーツ交換に使用

タイロットエンド一式でしか入手できない輸入車に流用。
現物取り外して、採寸してからの発注でしたが、
問題なく取り付け出来ました。
ジャバラ形状なので動きもスムーズで長持ちしそうです。

1人が参考にしています
2025-12-26
用途:
タイロッドエンドブーツ交換

2023年に交換して2年後点検してみたら、全く破れやひび割れが入っていません
驚きです。ジャバラ状にしていることで可動域が大きく取れるんでしょう。
又買います(何年後になるかな?)

5人が参考にしています
2026-02-15
用途:
旧車ルノーキャトルのメンテナンス作業

サイズの許容範囲が十分に適合するので、これ1種類で旧車ルノーキャトルのタイロッドエンドブーツのみならず、アッパーアーム、ロアーアームのボールジョイントのダストブーツにも使えます。

2026-02-05
用途:
タイロッドエンドブーツ交換

タイロッドエンドブーツ交換に使用しました。特に問題もなく取り付けできました。理論的には耐久性もありそうだし凡用せいもあるので在庫しておいてもよさそうです。本当に耐久性が良いかはこれからですが期待して!

2025-12-21
用途:
自家用車の整備
対象商品:
04032387

自家用車のボールジョイントのカバーに使用しました。
高さが必要でしたので、ぴったりでした。
問題は、耐久性で、長く持ってくれると嬉しいです。

3人が参考にしています
2026-02-28
用途:
自動車整備

一般的なものと形状が違うので、付けるまではすごく奇妙な感じがしますが、付けてしまうとそれほど違和感はありません。ドラシャのブーツと違い、取り付けるときにじゃばらが押し縮められるので、グリスの適量が判断しづらく、グリスの詰め過ぎでブーツが破裂するんじゃないかと、ナットを締めるときにドキドキしました。

2026-03-23
用途:
ブーツ交換

こちらの商品使用は2度目です。価格も安くてびっくりです。若干取り付ける所が緩い感じがするけどバンド有れば大丈夫そうです。ジャバラでの耐久度どうか気になります。期待を込めて☆4です。

川上電気工事 様2026-03-06
用途:
トラクターの前輪付近

物はしっかりしています。説明をしっかり読まず購入してしまいました。
下部にWIREが入っています。従って寸法どおりですとかなり固いです。
これは他の部署に使うことにしました。
新規購入予定は下部、上部ともに伸縮性のあるのを買います。
この製品自体は問題ないです。

2026-01-27
用途:
車検整備に
対象商品:
04032475

時々、白いワックス?のようなもので覆われた商品が届きます。ゴムから染み出したものだと思います。
品質に影響があるのなら改善して欲しいですし、品質や耐久性に影響がない場合はその点を記載して頂きたいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ゴムの表面に白い粉や油分が発生する場合がありますが、ブルーム・ブリード現象と呼ばれ、使用上の問題は無く、不良ではございません。
気になる場合は、乾いた布などで表面を拭き上げてください。
注意書きに追加させていただき案した。

カネタケ工房 様2026-03-29
用途:
車検整備
対象商品:
04032439

ボールジョイント部に、入りやすい。時間短縮に。グッド

2025-11-19
用途:
愛車のメンテナンスに

純正代替えとして注文しました。価格が安くなる型式番号と純正品とほとんど価格が変わらない型式番号があります。価格が変わらないのであれば純正品を使用すると思うので厳しいご時世ですが企業努力を期待しています。あとは長期期間の使用品になりますのですぐに劣化しないことを期待しています。

魚豊本店 様2026-03-10
用途:
車の修理

適合表からの購入でした。元のブーツと形が違いました。取り付けは出来ましたが、いまいちフィットしてません。汎用品なので、こんなものでしょう。

2026-01-20
用途:
車の整備

通常のボールジョイントブーツと違いジャバラ形状なので取り付け時に無理が掛からないので耐久性に期待出来そうです。

2026-01-31
用途:
自動車メンテナンス

いつもながら配送が早くて助かります。
品質に問題もなく無事に作業が完了しました。

2026-03-04
用途:
自動車整備

物はともかく、品番がないので識別や在庫管理がしずらい。

2026-02-02
用途:
車両メンテナンス

純正に比べるとゴム厚が薄めなのか、許容範囲ですがクリップが緩めになりました。

2025-11-20
用途:
タイロッドエンドブーツ
対象商品:
04032387

中古車を仕入れたのですが、タイロッドエンドブーツが破れていたので交換致しました。安価で色々なサイズがあるので助かります。

2025-11-14
用途:
タイロッドエンドブーツに
対象商品:
04032439

普通のに比べて蛇腹なんで亀裂が入り難いのかな?
と思い購入交換してみました。
結果全く不満はありません。

2025-08-15
用途:
車両メンテナンス
対象商品:
04032387

以前に同じ物を購入して使用感が良かったので、今回も別の場所用に購入しました。
ジャバラになっているのが良いです。

1人が参考にしています