プログラムタイマー(ホワイト)のレビュー

平均満足度 4.12 (25件のレビュー)
商品レビューを投稿する
プログラムタイマー(ホワイト) リーベックス
リーベックス
1,298 / 税込 1,428
24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。 【用途】毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に
25件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-11
用途:
スマートフォンの充電

タイマーは2個目です。最初のものは一定時間で入り・切りがができるものでした。このタイマーは指定時間に電源を入れてその後に切ることができるもので.夜間の充電に利用するために購入しました。リチウムイオンバッテリーの寿命には効果が期待できます。ただ、決して使いやすいタイマーとはいえず、いつも設定するとき頭の中を整理する必要があります。(。>_<。)

2026-03-26
用途:
充電時間の管理

スマホの充電時間の設定に活用しようと思ったが、製品を間違えて購入してしまった。「一回だけOFF」を購入したかった。
通年コンセントに差し込んで、決まった時間のみON・OFFする使用には最適です。

2026-03-11
用途:
ファンヒータの電源ONに使う予定だった

ファンヒータの電源ONに使用する予定だったが、よく考えれば、電源が入ってもONスイッチを入れないと作動しないことに気づき使えないことが分かった。ただし。時間設定がプラスチックの板を押す必要があり、結構面倒

2026-01-12
用途:
照明
対象商品:
13502425

決まった時間に電源のon,offが出来るので便利です。

ほうとう如月 様2025-08-08
用途:
飲食店の電飾外看板に
対象商品:
13502425

飲食店を営んでおります。手動型の電飾看板を消し忘れ防止の為に購入しました。設定した時刻に消えてくれるのでとても助かります。後は長持ちして欲しいです

1人が参考にしています
2025-07-17
用途:
除湿器をかけるとき

24時間の間、間欠的に除湿器を回したい時に便利です。

1人が参考にしています
2025-01-06
用途:
水槽の証明の管理

今までも、リーベックスのタイマーを使用していましたが、
壁のコンセントに差し込むと、隣のコンセントが使えなくなってましたが、
このタイプは、差し込み端子の位置が変わり、隣が使えます。
壁のコンセントの使い勝手が良くなりました。

2025-01-07
用途:
イルミネーション点灯用

現在時刻を正確に合わせずらいが15分刻みのON・OFFスイッチで
一日に何回も設定出来るが夜間のみの使用時間だともっと単純な
造りで良いとは思います。
明るさセンサーよりは確実に作動してくれます。

1人が参考にしています
大井電気株式会社 水沢製作所 様2024-07-26
用途:
充電試験
対象商品:
13502425

RTCが無いので、「何時何分丁度にON/OFFする」といった時刻指定は出来ません。それでも、15分単位で規則正しくON/OFF切替を繰り返すことが出来るので、長期の電源制御試験に非常に効果的です。音も殆ど気になりません。

2人が参考にしています
2025-09-05
用途:
タイマー

リーズナブルな価格ですが、品質は十分満足できる商品です。設定に関しても簡単にできます。

1人が参考にしています
2024-07-24
用途:
扇風機のONOFF
対象商品:
13502425

リピートです。15分間隔でONとOFFを繰り返し設定ができます。ONしていたい時間帯の爪を倒すだけの簡単設定です。時計のバックアップは無いのでコンセントにタイマーを差した時に現在時刻を合わせる必要がありますが、シーズン中は差しっぱなしなので問題ありません。1,000円以下で購入出来てすごくお得感があります。

2024-06-04
用途:
照明のon/off
対象商品:
13502425

照明が暗くなる時間ころにonになり、夜中11時にoffになるようにしています。
光センサータイプですと夜中にoffにできないので重宝しています。
後、毎日プログラムセットしなくてもよいのがgoodです。

有限会社中村エンジニアリング 様2024-05-23
用途:
毎日繰り返し使うもの。
対象商品:
13502425

一度時間を設定してしまえば、365日同じ時間に照明がついて時間になると照明が消えるなど便利です。

1人が参考にしています
2024-01-30
用途:
ヒーターのタイマー設定
対象商品:
13502425

動噴の凍結防止に夜間にヒーターを動かす為に購入。
自由な時間設定が出来るので大変重宝します。
リピート購入です。

2人が参考にしています
2023-09-06
用途:
扇風機
対象商品:
13502425

扇風機のタイマーに使用しています。 電源を切ることはできても入れるタイマーがなかったので購入しました。 安くて便利です。時間の誤差が5分ほどありますが使用に問題ありませんでした。換気扇用にまた購入予定です

2024-12-07
用途:
電気毛布
対象商品:
13502425

使い始めて1ヶ月持たなかった。
もう壊れた。せっかく買ったのに残念。

2023-08-09
用途:
倉庫の換気扇の間欠運転に使用
対象商品:
13502425

リーベックスのタイマーは、コスパで設定が簡単です、農業倉庫の熱排気に使用しています、
有圧換気扇にタイマーを間欠設定で運転しています。タイマーは1500Wで余裕があります、24Hタイマーで使い勝手が良いです、

2023-10-10
用途:
水草水槽の照明制御や電磁弁の制御用
対象商品:
13502425

時間設定が見た目でも分かりやすく扱いやすいのでリピートしました。
とても満足しています。

エクサ株式会社 様2023-11-07
用途:
照明器具の照明時間コントロール
対象商品:
13502425

操作も少なく設定が簡単、説明用紙を見ながら直感的にセットできました。

2025-07-14
用途:
電気毛布の入切に使用

安価で使い勝ってが良いため繰り返し購入していますが、
中には著しくじりじりとうるさく使用出来ないものが含まれているため
返品したものをあります。もう少し品質が良ければいいのですが