撥水ワイパーブレード 保護カバー付きのレビュー

平均満足度 4.67 (66件のレビュー)
商品レビューを投稿する
撥水ワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ
モノタロウ
679 / 税込 747
シリコン配合の撥水ワイパー 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。 【用途】自動車の交換用ワイパーブレードとして
66件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社 柴新 様2026-03-08
用途:
車のワイパー
対象商品:
23983026

撥水効果があるとの事で、こちらを購入しました。
まだ、雨が降ってませんので一般のワイパーとどう違うのか楽しみです。
コストも良かったんで、まとめて購入しようと思ってます。

1人が参考にしています
2026-02-04
用途:
替えゴムとして軽乗用車に使用しました

純正ワイパーゴムからの入れ替えで使用しました。
外気温が低い時などは、ガラス面が作動時、太陽光の向きの関係で拭き後が白く残りやすいですが、デフロスターをしっかり作動しているとそこまで気にならないです。
耐久性に期待したいですね。良ければお客様へ展開したいです。

株式会社新井食品総本舗 様2026-04-01
用途:
30アルファードと50プリウスにて使用

70mmのワイパーは中々価格が高いので大助かりです。
使用には問題ありません。

2026-03-25
用途:
ワイパー交換
対象商品:
23983105

普通のワイパーだとコーティングのビビり音が出たが、交換して改善した。

有限会社 柴新 様2026-03-07
用途:
車の必需品
対象商品:
23982974

取り替えも簡単で、雨の日も快適になりました!
安価ですので、全ての車のワイパーも交換しようと思ってます。

2026-03-03
用途:
車の整備時に

コストパフォーマンスが素晴らしいです♪
しかもしっかりと撥水してくれますし、不快なビビリが出ません。
何度もリピートしております。

2026-02-28
用途:
車検整備
対象商品:
23983017

取付け問題無し
価格が安いのでお客様も喜んで貰えます

2026-02-05
用途:
納車時

安く、ふき取りも問題なく助かっています。カバー付きなので安心しています。

あるねっと株式会社 様2025-11-13
用途:
ワイパー交換

毎回リピートしています。ゴム交換のみだとブレードの劣化でふき取りが甘くなるので毎回ブレードごと交換しています。撥水効果もあり重宝しています。

1人が参考にしています
2026-01-24
用途:
メンテナンス

リピート買いです
バモスのワイパーゴムが傷んできたので車検を機に交換しました
撥水加工で雨の日も安心できます

2026-01-25
用途:
車・バイクの電装品の修理

コストパホーマンスにすぐれていて、定期交換に使用できます。

2026-04-08
用途:
nboxのワイパー交換で購入
対象商品:
23983026

特に価格面では満足ですが、撥水が特に優れているかは分からない。

有限会社アリタ 様2026-02-20
用途:
トラック運転
対象商品:
23983078

保護カバーがあり使用するまでゴム部が傷みにくく、補充品として使っています。

2026-03-31
用途:
嫁車に
対象商品:
23982999

ワイパーの取り付け部分が壊れたので購入。一年経つが問題なく撥水効果とも効き目アリで使えているようです。

2026-01-20
用途:
ワイパー
対象商品:
23983008

水はけがよく 純正品と変わらない
買って良かったです。

2025-11-10
用途:
ずいぶん前の購入ですが*

気が付けば1年くらい使い耐久性いいです。
モノタローさんの一番安いの購入より撥水もありこちらの方がトータル的いいです。他車輛にもリピ予定

2025-08-05
用途:
自家用車に

ワイパーブレードで出来るシリコンコーティングなんて気休めだと思っていたら想像以上に撥水効果がありました。
もちろん専用のコーティング剤には劣りますが、ワイパーの払拭範囲とそれ以外ではっきり差が出て、払拭範囲の水滴はちゃんとコロコロと転がります。
ガラスの隅から隅まで撥水効果が欲しい人はコーティング剤一択ですが、自分はこのワイパーで十分です。
あとこのゴムの性質なのか拭き残しのような微細な水滴が残り易いので、これが嫌だと思う人もいるかも。

1人が参考にしています
有限会社帝都開発 様2025-06-26
用途:
車両の整備

レビュー投稿したのですが、反映されていないようなのでもう一度投稿します。リピート購入させていただきました。以前購入して満足のいく商品でしたので、今回も同じ商品を購入しました。コスパ良し、ワイパーとしての性能も、申し分ありません。

平和交通株式会社 様2025-06-04
用途:
撥水処理ウインドウに最適

何度も使用しているけれど効果は200%の実力。長くは1年以上交換していないものもあるくらい。

3人が参考にしています
2025-06-17
用途:
雨天時の運転用
対象商品:
23983026

リアワイパー用として購入しました。
アームの部分が劣化していましたのでアームごと交換しました。
純正品とほとんど変わりなく車体にマッチしています。