単機能レンジ 17Lのレビュー

平均満足度 4.67 (12件のレビュー)
商品レビューを投稿する
単機能レンジ 17L アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマ
8,498 / 税込 9,348
あたためも、解凍も簡単操作ができるシンプルデザインの電子レンジです。 レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。 飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます。 飲み物…飲み物のあたためを2杯同時に出来ます。 ごはん…おいしくふっくら温めます。 自動調理…5品(チャーハン、スープご飯、パスタ、鶏ハム、肉じゃが)を自動調理可能です。 周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
第三セクター鉄道等協議会 様2026-01-06
用途:
お弁当の温め等

価格が安いので心配したところはありますが、商品が届き早速使用した見たところ、操作ボタンに「飲み物」「ごはん」など書いてあるので設定が必要なく、ボタン一つで簡単に操作できるところがポイントです。
購入して良かったと思います。

2026-01-10
用途:
事務室用

使いやすく、満足してます。
消音設定もできるので、チーンを消して使用してます。
お値段の割には高性能です。

2026-02-04
用途:
解凍・調理

操作が簡単・小型軽量・清潔感があり価格も手ごろで良い。

2025-10-16
用途:
お弁当やお惣菜等
対象商品:
24912739

今届きました
すごく使いやすくて助かります
良い買い物が出来ました
ありがとうございました

2025-02-25
用途:
休憩室で使用

主にお弁当などを温める際に使用していますが、申し分ないです。
値段も比較的安いし、会社の休憩室等に置くならこれで十分かと思います。

2025-05-29
用途:
シンプルで無駄がない

職場用で購入しました。
無駄な機能がないので使いやすいです。

2025-05-16
用途:
お弁当のあたため

電子音が思ったより大きくてビックリしましたが、温め機能は問題なしです。

2024-04-09
用途:
事務所内での調理
対象商品:
24912739

安くて、コンパクトで最高。
事務所で忙しいなか、お陰で温かい食事ができるようになりました。

1人が参考にしています
2024-02-29
用途:
値段からすれば、かなりハイテクな物に思います。
対象商品:
24912739

前に使っていたレンジがシンプルな作りになっていたからそう思うのかもしれません。このレンジの自動調理機能に感激してしまいました。

2023-12-06
用途:
スタッフ休憩室での食品や飲料の温め
対象商品:
24912739

シンプルで必要十分な機能でコスパがたいへん良い。デジタル表示で正確な時間確認ができる。

2024-10-16
用途:
オフィスでランチのお弁当を温めるため

スタイリッシュでデザイン性が高く、シンプルで使いやすいですが、皿の位置がズレることが多少ストレスに感じます。

2023-10-02
用途:
お昼のお弁当の温め
対象商品:
24912739

問題なく使用できています。値段もお手ごろで良かったです。

1人が参考にしています