固定圧レギュレータのレビュー

平均満足度 4.25 (8件のレビュー)
商品レビューを投稿する
固定圧レギュレータ PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)
2,998 / 税込 3,298
圧力調整と作業工数・時間の削減に。2次側圧力固定式で装置組立工数削減に貢献。圧力固定式のため、2次側圧力の調整不要。不用意な操作を防止。圧力調整用の調圧ネジや調圧ツマミ無し。コンパクトタイプ。メーカーRVUPと比較して容積比67%。1次側圧力が変動しても2次側圧力の変動は僅か。逆流機構付。電磁弁とアクチュエータの間に接続し、チェック式レギュレータとして使用可能。アクチュエータごとに設置し最適な(必要最低限の)圧力供給をすることで消費エア削減。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-25
用途:
エアソフトガンの制御

SPレギュレータの二次レギュレータとしてレースガンに使用しています。使用してから1年経ちましたが特に大きいトラブルはありません。ただ季節によってガスの流量に影響が出ているようで特に冬はレースガンの動作が鈍い事があります。

2025-06-08
用途:
サバイバルゲームおよびエアーコンプレッサー

吐出圧の2次調整用で使っています。
以前は大型のものを使っており、場所を取っていましたが
これは小型で場所も取らないので使い勝手が非常に良いです。

2025-01-13
用途:
エアガンのレギュレータに
対象商品:
26256285

手軽に定圧作動させられて使い勝手が良い。
流量も問題ないと思います。

2024-12-17
用途:
サバイバルゲーム
対象商品:
26256285

外部ソースのレギュレータのサブレギュレータとして使用しています。

2024-08-09
用途:
エアソフトガンの2次レギュレーターとして
対象商品:
26256285

一次レギュレーターの後に2次レギュレーターとして入れました。圧力は66PSIほどでした。その日によってなのか多少圧力が変わりますが、誤差程度なので、使えます。海外の可変レギュを1次に使用しているので2時に固定レギュを入れることで初速が安定するかと思い購入。

2人が参考にしています
2025-08-25
用途:
エアソフトガンのレギュレータに使用
対象商品:
26256285

一次圧力の変動で二次圧力がかなり変化してしまう。
特にメーカー指定の一次圧力が7気圧ない場合、精度が出ない。
肝心の圧力の抑制も5.5気圧仕様のレギュレータであるにも関わらず2次圧力が6気圧になったり不安定です
色々な圧力を買ってはみましたが、当たり外れもあり正直アバウトなレギュレータです。

1人が参考にしています
2024-07-16
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
26256188

種類に因っては到着まで時間が掛かりますが、価格が安めなので助かります。

2023-11-08
用途:
塗装作業
対象商品:
26256285

思っていたより一回り大きかったが、取り回しが不便なほどで無いです。
チューブ径がインとアウトで違う径の物とかがあればもっと良いんだけど