六角軸ショートドリル TiNコートのレビュー
- 用途:
- 建築工事
2㎜以下の細い穴をあける時は
普通の長さだと、折れやすいので
ショートは使いやすいです。
長くても、折れた時に
研ぎにくい。
1.5㎜も欲しいところです。
- 用途:
- c鋼の下穴あけ
刃先が短いので、折れにくく作業効率が上がりました.又機会があればよろしくお願いいたします。
- 用途:
- 車やバイクの整備に
車やバイクのステーなどの制作に使用しています。
電動ドリルでは薄板しか扱わないのでショートドリルの方が使い勝手がいいです。切れ味はそれなりです。
- 用途:
- 鉄板の穴あけ
- 対象商品:
- 29444898
3ミリ鉄板の穴あけ。
下穴開けてから拡張するのに使用。
少し食いついてそのまま回そうとしたら
六角軸とドリル刃の接着?が剥がれたのかドリル刃は回らず、六角軸だけ回るようになった。
ちなみに1個目の穴あけ。
切れ味は良さそう。耐久性は問題外。
2本入りでもう返品したいくらい。
もう買わない。
- 用途:
- 補充追加パーツ
セット品の補充として購入しました。セット品と比べると1本当たり割高で
再度セット品を購入と迷いましたが、折れやすい細いサイズなので2本入りのこちらにしました。サイズがはっきり印刷されており判りやすいです。
- 用途:
- 軽金属の穴あけ
- 対象商品:
- 29444740
六角なのでチャックが絞めやすく、3ミリ程度のアルミなら軽く穴あけが可能です。ドリル本体が短いので、ブレが少なくて安定しています。油を注せば薄い鉄板にも対応できます。
- 用途:
- 工事施工時の機材加工
ドリルのケースに同梱して嵩張らないのが良い
6角軸なので電動工具を選ばず対応できる。
- 用途:
- Cチャネルタッピングビスをとめる時の下穴を空けるとき
ショートタイプなので力をかけ易い、また短いので小物入れに収納しやすい。
- 用途:
- クルマの修理に使用しました
タペットカバー固定用ボルトが折れた際、利用しました。
エンジンヘッド周りがとても狭く、作業しづらい場所でしたのでこのドリルが役立ちました。切れ味もよかったです。
- 用途:
- リベット外し
- 対象商品:
- 29444889
切れ味は良いですが、センターが出しずらい気がします。
(私の使用はリベット外しなので問題ありませんが)
他の方のレビューにあるように六角軸が噛みこんで外れなくなる事が多いです。
インパクトをかけなくても負荷が掛かると抜けなくなります。
六角軸にドリル刃を圧入してカシメているため六角軸が膨らんでいるのが原因のようです。クビレの先端側は六角軸対辺が6.35㎜ではなく、6.4~6.5㎜位ありました。
とりあえず六角軸を6.35㎜位に削ったら噛みこまなくなったので使えるようになりました。
噛みこみが無ければとても良いドリルだと思います。
コスパは良いのでこれからも買うと思います。
- 用途:
- 鋼材の穴あけ
- 対象商品:
- 29444740
普段はハンドドリルで普通のストレートを使っておりますが、ちょっとした気の緩みで力をかけ過ぎて折ってしまいました。
しかし、このショートですと折る可能性がとても防げます。
少し力が有り余ってる方ならこちらは大変オススメです!
- 用途:
- SU304の1mm板穴あけ
そこそこのお値打ちで普通に使えました
ヘビユースは???ですが・・・
ちょっと金属板に穴あけ作業するぐらいなら十分です
コスパ良いので大満足です
- 用途:
- 機器メンテナンス/改造用工具
M4ネジ穴加工ン下穴を開口するのに使用。
刃先が若干特殊形状をしており、センタポンチを深めに打ち込む必要があります。
位置精度不問であれば喰い付きは良いほうだと思います。
この通りのショートビットなので、再砥ぎはできないものと思ってください。
- 用途:
- コンクリートアンカーの穴開けに
- 対象商品:
- 29444776
コンクリートアンカー用に何本もドリルをダメにして来ましたがこの2本で完了出来ました。
- 用途:
- 部品取りつけの下準備
- 対象商品:
- 29444740
使用頻度の高いサイズだけに単品で購入できるのは有難い。さらに、折れやすいサイズだけに、安価に入手できるのもいいですね。t
- 用途:
- 穴あけ作業
1ミリステンレス板に穴あけ作業後(2穴加工)インパクトのチャックから外れなく成りプライヤーとハンマーを使いチャックから外し作業すのに使用出来ませんインパクト自体が使用出来なくなり成そうで怖くて使えない製品です2本入りどちらも同じ状態です5ミリサイズです廃棄しました。
ご希望に添えず申し訳ございません。
商品ページの注意書きに記載した通り、インパクトをかからないようにしてください。
- 用途:
- リベット外し、リベット用穴あけ
使ってすぐ折れました。前は平気だったんですけどね。
もうこれ墓はないかも。