仕様シリーズ:PremiumGrade●圧着コネクタのタイプ:電線対基板レセプタクル●Molex PremiumGrade手動圧着工具(PanelMate圧着端子用). 高品質な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。. PremiumGrade手動圧着工具 概要. MolexのPremiumGrade手動圧着工具は、高品質の材質でできており、高い仕様に準拠した圧着ができるようになっています。このPremiumGrade圧着工具は、50000サイクル以上のテストが行われています。この工具の手入れや保守を行うと、耐用期間中ずっと最高の仕様に準拠した圧着を行えます。この圧着工具は、人間工学に基づく設計の2つのソフトグリップハンドル、予圧力調整機能、ラチェット機構、ダイアセンブリ、端子ロケータで構成されています。. ラチェット機構. このラチェットは、一定の加圧力に設定済みで、ハンドルが完全に閉じてダイが底に付くまでロックされたままになります。圧着サイクルが完了するまで、ハンドルを開くことはできず、中途半端な圧着を防止することができます。圧着サイクルが完了すると、ばねでハンドルが開きます。ラチェットにより、一貫した質の高い圧着を繰り返し行えるようになります。ジャミングや端子の誤配置が発生した場合は、緊急ラチェットリリースレバーにより、ハンドルを簡単に開くことができます。. ハンドルの加圧力を調整可能. 時間が経つにつれて、ハンドルのプリセット加圧力の調整が必要になる場合があります。この調整は、設定ホイール使用して行います。時計回りに回すと、ハンドルの加圧力を大きくし、反時計回りに回すと、ハンドルの加圧力を小さくすることができます。. ロケータ. このPremiumGrade手動圧着工具は、使いやすい端子ロケータとワイヤストッパを備えていえます。これらにより、圧着処理中に端子を正確に配置し、しっかり保持することができます。ロケータは、圧着ダイと、ロケータの末端にある正しいサイズのネストに挿入された端子の間に押し込まれます。ロケータのボタンを離すと、圧着に備えて端子が正しく配置されます。被覆除去済みワイヤを、端子を通してワイヤストップまで挿入すると、圧着を続行することができます。. 右利き用又は左利き用に構成可能. このPremiumGrade手動圧着工具は、ロケータを取り外して工具の上側と下側を逆にすれば、右利き用から左利き用にすることができます。. 転用可能なダイとロケータ. この手動圧着工具のダイとロケータは、パワー圧着ヘッド(Molex品番63816-0800)で使用することができます。この圧着ヘッドは、バッテリ駆動の圧着工具(Molex品番63816-0200や63816-0250)に接続されます。. 主な特長と利点. 高品質素材製 50000サイクル以上の長いサービス寿命 ラチェット機構により、完全な圧着サイクルを実現 緊急ラチェット解放 ロケータとワイヤストッパで、端子を正確に配置可能 ハンドルの加圧力を調整可能 使い心地のよい、人間工学に基づく設計のハンドル 右利きと左利きに対応 ロケータとダイはバッテリ駆動の工具で使用可能. 用途. このPremiumGrade手動圧着工具は、少量の用途や現場修理用途向けに設計されています。. 質問と回答. この圧着工具にはどの端子を使用できますか? このPremiumGrade手動圧着工具は、以下のコネクタシステムで使用される、ワイヤサイズが32~28 AWGのMolexルーズピース圧着端子に対応しています。 1.25 mmピッチ電線対基板コネクタ PanelMate電線対基板コネクタ この圧着工具にはスペアがありますか? はい、次のスペアが用意されています。 ロケータアセンブリ 品番 173-9640 173-9640 リターンスプリング 品番 173-9645 173-9645 ラチェットスプリング 品番 173-9646 173-9646RoHS指令(10物質対応)対応