埋込感熱センサスイッチ神保電器翌日出荷
親器1台に子器は12台まで接続できます。※HSTW-60は1台しか接続できません。またAC電源を接続しないと動作しません。親器ー子器間の配線距離は末端まで最長150mです。200Vおよび242V電源を使用する際、(※1)部は接地側にならない場合があります。子器配線は電源と非絶縁のため、最大で親器の対地電圧と同じになります。結線作業は電源回路を切ってから行ってください。子器配線を地絡させると親器が使用不能になり、感電の原因になります。《安全上のご注意(お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全にお使いいただくために、重要な内容を記載しています)》【警告(この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。) 】施工時または点検時には必ず主幹ブレーカおよび主電源を落としてください。過電流での施工または点検は、感電や短絡の原因になります。負荷容量を超えて使用しないでください。本製品が発熱して焼損や火災の原因になります。接続する負荷は、必ず適合するもの(上記「適合負荷」を参照)を選定ください。それ以外の照明や換気扇を接続した場合、本製品が発熱して焼損や火災の原因になります。照明器具や換気扇のお手入れは、必ず「手動スイッチ」を「切」に切り、本製品の検知動作を停止してください。検知動作を停止しない場合、感電や怪我の原因になります。本製品をコンセント回路に使用しないでください。コンセントに照明器具または換気扇以外の負荷を接続した場合、火災や思わぬ事故の原因になります。【注意(この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。) 】本製品は屋内天井と軒直雨のかからない軒下専用です。防水構造ではありませんので、直接雨や水のかかる場所、浴室などの環境には設置しないでください。本製品の初回通電時に約40秒間の通電動作を行います。また、停電復旧後においても同様に通電動作を行います。誤結線や負荷側の短絡をしないでください。本製品を再使用できなくなります。メガテストを行う際は、本製品を回路から外してください。検知レンズが汚れた場合は、柔らかい乾いた布で傷をつけないように表面を清掃してください。(検知レンズが劣化する原因になるため、薬品や洗剤での清掃はしないでください)
検知範囲検知高さ3.5mのときΦ約9.8m、検知高さ5.0mのときΦ約7.0m(周囲温度5~35℃時)使用周囲温度(℃)0~40(検知可能範囲は周囲温度5~35℃で被検知対象と周囲温度の差が3以上)検知方式赤外線レベル変化感知式対象人間の通常歩行速度(約4km/h)