ガラコワイパー パワー撥水 No.90SOFT995日以内出荷
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。『ガラコ』を施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
用途自動車用ワイパー替えゴム使用方法1ガラス面が濡れていない状態で約3分間ワイパーを作動させてください。撥水被膜の形成が開始されます。※気温が10℃以下の場合は撥水効果の開始時間が遅くなることがあります。この時は効果が現れるまでワイパーを作動させてください。また、デフロスターでガラスの温度を上げると効果的です。※雨天時やガラスが濡れている時は撥水効果の現れが遅くなるので、効果が出ない場合は再度ガラス面が濡れていない時にワイパーを作動させてください。※洗浄効果のあるウォッシャー液を使用すると撥水効果が弱まる場合があります。※ゴム表面についている黒い粉はワイパーの動きを良くする成分のため拭き取らないでください。※払拭・撥水性能が低下してきたら早めに交換しください。※ワイパーゴムの交換は半年、ワイパーブレードは1年ごとの交換をおすすめします。※素材の特性上、記載寸法と異なる場合がありますが製品に問題はありません。長さ(mm)300