スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。
4桁の容量表示で、正確な設定ができます。
容量変更リングはピペットの上部にあり、設定の際、手袋の噛み込みを防ぎます。
ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
スピーディーに容量設定し、設定値をロックできます。
ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。
スプリングを内蔵したノーズコーンによりわずかな力でチップを取り付けられます。
チップが常に同じ位置にフィットし、高い再現性を実現します。
親指をチップエジェクトのために動かす必要がなく、繰返し作業による疲労を低減できます。
4桁の容量表示がどの角度からも確認しやすい構造です。スピーディーに容量を設定し、設定値をロックすることができます。
仕様【UV照射】可
付属品チップ1箱
オートクレーブの可否可
ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。
スプリングを内蔵したノーズコーンにより、わずかな力でチップを取り付けられます。
ルーチンワークに適した容量固定モデルです。
高精度を保ちつつ、軽量化・設定の簡易化など、使いやすさを高めたピペットです。
容量調整ダイヤルで、より迅速な容量設定が可能です。
一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。また、キャリブレーション表示窓が追加され、校正が容易になりました。
スプリング式ノーズコーンの採用により、チップを完璧に密着させることができます。
仕様【UV照射】可
付属品チップ1箱
オートクレーブの可否可
軽量で耐久性の高いピストンシステムを採用しています。
ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
容量設定とピペッティングを1つのボタンでおこなえる、人間工学に基づいた設計のマイクロピペットです。4桁の容量表示が様々な角度からでも視認しやすい構造です。また、簡単かつ正確に容量調整が可能です。容量設定ロック機能付で、意図しない容量変更を防止します。ISO 8655を超える精度を持ちながらも、わずかな力で操作でき、高い信頼性を実現しています。ピペット全体をオートクレーブにかけられます。スプリングローディングにより、エッペンドルフチップ着脱時の力を低減します。fastモード、easyモードと状況に合わせた容量ギア設定が可能です。
適合【容量設定】fastモード:最大40%すばやく設定可能、easyモード:片手で簡単に微調整可能
チャンネル数シングルチャンネル
対応オートクレーブ:可
スプリング式ノーズコーンにより、チップを最小の力で最小の力で最適な状態に装着できます(5mL、10mLタイプを除く)。
市販されているマイクロピペットの中でもトップクラスの軽量性を実現しています。
熱、酸、アルカリ、カビ、漂白、経年劣化、日光、磨耗への耐性にすぐれた有機ポリマーForton(R)をピストン部に使用しています。
丸ごとオートクレーブ可能です。
Eppendorf Research plusメカニカルピペットは50 年以上にわたる液体ハンドリング技術の革新を引き継いでおり、世界で最も広く使用されているピペットの1つです。今日入手可能な最も安全で人間工学的なピペットの1つを提供します。Research plusマイクロリットルピペットは、お客様の毎日の実験室作業における健康を守ります。よく知られているEppendorfPhysioCare Concept(R)の先駆けであり、ピペッティング中に手や腕にかかる負担を大部分軽減します。 Research plusは、Eppendorf製品ファミリーで最軽量かつの最低操作力によるピペット系列です。これよりも軽い力で操作できるのはメーカーのEppendorf電子ピペットしかありません。優れた柔軟性をお楽しみいただき、固定または可変容量のシングルチャンネルピペットと8、12、16、24チャンネルのマルチチャンネルピペットオプションから選択してください。
エッペンドルフエクスプローラーは電動ピペットです。
シングル、8および12チャンネルピペットが0.5μL~10mLの液体容量を吸収および分注するために設計されています。さらに、マニュアルでのピペッティングの潜在的なエラーのリスクの多くを取り除きます。
直感的な操作コンセプトと人間工学的デザインは、Eppendorf PhysioCare Concept(R)によってサポートされ、簡単、正確、再現性の新しいスタンダードを設定しました。
9つの異なる言語に設定できます:中国語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、ポルトガル語、スペイン語。
Xplorerピペットは正確に調整できるパラメータ、再現可能で正確な結果が必要な場合、最適な装置です。
その場合、疲労のないピペッティングが実行でき、ピペッティング手順の完全な制御が常に維持されます。
Eppendorf Xplorer電動ピペットはシングル、8チャンネル、12チャンネルピペットが0.5μL~10 mLの液体容量を吸引および分注するように設計されています。さらに、マニュアルトピペッティングに関連した潜在的なエラーのリスクの多くを取り除きます。 直観的な操作コンセプトと人間工学的デザインは、Eppendorf PhysioCare Concept(R)によってサポートされ、簡単、正確、再現の新しい標準を設定しました。Xplorerデジタルピペットは、正確に調節できるパラメータ、再現可能で正確な結果が必要な場合、最適な装置です。その場合、疲労のないピペッティングが実行され、ピペッティング手順の完全な制御が常に維持されます。
チャンネル数1
分注や連続分注に加え、連続分注を任意の一定間隔で行う自動連続分注機能のついた電動ピペットです。
吸収したサンプルを排出した後、自動的にミキシングを行うミキシング機能付きです。
ボタン1個の操作なので迅速で人間工学的取扱いを楽にしかもエアロゾルの強制削減が可能です。不慮のチップ排出を防止する明快な触感のフィードバック。
バネ式チップコーンで操作担当者が交代しても再現性が向上、チップ装着の力削減で人間工学が改善。
二次的な調整はさまざまな液体の最も正確なピペット操作や完全キャリブレーションの必要のない外部状況のために、Reference 2を容易に調節します。
Reference 2の抜群な精度と確度で結果に信頼できます。
4桁の表示窓、容量認識を容易にする拡大ウィンドウを装備。
独特の滑らかな表面なのでクリーニングが簡単です。このピペットは全体がオートクレーブ対応であるのに加え、汚染除去はかつてなかったほど簡単かつ効率が向上しています。これは無菌条件下で作業するときには最適なピペットです。
埋め込み式RFIDチップにピペット関連の全データが含まれ、Eppendorf TrackITを用いた簡素な識別とドキュメンテーションを提供します。
関連キーワード