SDHCカード Class4
(41件のレビュー)
種類SDHCカード
メモリー容量4GB
SDスピードクラスCLASS4
内容量1個
注意
※本製品は精密機器ですので衝撃や振動、湿気などを避け注意してご使用ください。※データ送受信中は本製品を取り外さないでください。記録されているデータが破損する場合があります。
※大切なデータは万が一の場合に備え、必ずバックアップしてください。
※万一当社の製品上の原因による品質不良がありました場合は、同数の新しい製品とお取替えをさせて頂きます。
※記録内容の補償を含め、それ以外の責はご容赦ください。
※ラベルのデザインは変更になることがあります。
記録メディア・メモリー の新着商品
商品レビュー
2026-01-28
- 用途:
- 写真の保存
自動車・二輪車・自転車関連業
スナップ写真の保存で使用します。容量が大き過ぎても整理が大変になるので、この容量が丁度いいです。私の場合3年分入りました。
2025-10-14
- 用途:
- 制御ソフトの保存
合同会社微細加工研究所 様
保存内容が分かるように内容を書き込めるようなラベルがあると便利。
2024-12-10
- 用途:
- 建築、土木などの現場撮影
サービス業
現場毎に撮りきりをするため、ギガの小さいものを探していました。なかなか見つからなく、またギガの小さいカードは割高になりますが、このカードは安くて助かっています。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 18382096
2023-06-22
- 用途:
- 現場仕事の 現場報告の写真を撮るため
株式会社立原シ-リング 様
(建設業・工事業)
なかなか4GBが売っていないので、助かっています。これからも、よろしくお願いします。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 18382096
2023-06-05
- 用途:
- 安い防犯カメラ用として
安い防犯カメラを買ったところ、Wi-Fiではなく、記憶装置がこれだったので、売っているところもなく、モノタロウさんにあったので早速変えました。助かりました。
- 対象商品:
- 18382096
2022-05-31
- 用途:
- 作業のと写真を撮るとき
有限会社西保自動車 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
1台1枚で使っているので、それほどの枚数を撮る訳じゃないので、このギガ数でいいので値段が安いのがうれしいですね。以前はカードが入っていたケースが非常に開け閉めがしにくいケースだったので、わざわざ違うケースを買って入れ替えていましたが、今回久しぶりに購入したらケースが使いやすい物に代わっていました。うれしいです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07