週替わり特価(1週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


ガーデンスプレー 背負い式

ガーデンスプレー 背負い式 モノタロウ ガーデンスプレー 背負い式 モノタロウ ガーデンスプレー 背負い式 モノタロウ ガーデンスプレー 背負い式 モノタロウ ガーデンスプレー 背負い式 モノタロウ ガーデンスプレー 背負い式 モノタロウ ガーデンスプレー 背負い式 モノタロウ ガーデンスプレー 背負い式 モノタロウ
(43件のレビュー)

手動蓄圧式スプレーです。付属品の先端ノズルを交換する事で噴霧状態を変更できます。

用途庭木の散水、消毒剤の散布に。 種類蓄圧式 タンク容量(L)15 型式背負式 ホース長さ(mm)1450 ノズル長(mm)780 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤/水 ノズル一頭口、二頭口、拡散、4穴 材質(タンク)PP 材質(ノズル)PP 質量(kg)約3.6 寸法(mm)345×530×380 付属品一頭口ノズル、二頭口ノズル、拡散ノズル、4穴ノズル 内容量1台
取扱説明書:
注意
※タンクの中に生産時の検品の際に使用した水分が残っている場合がございます。
※濃度の高い薬剤は噴霧器を傷め、タンクの劣化の原因になりますので入れないでください。
※薬剤を使用される場合、別の容器で十分に溶かしてからタンクに入れてください。
※ご使用後はタンク内の水や薬液を抜き、十分に洗い流し乾かしてから保管してください。
※直射日光を避けて保管してください。
※容器を計量目的として使用しないでください。
※樹脂製容器なので落下の衝撃に弱いので落とさないよう注意ください。
※ポンプのキャップをはずす際や、保管する場合にはタンク内の残圧が無いように必ず確認してください。
※2025年11月追記)ノズル長ですが誤記でした。伸縮いたしません。正しくは780mmです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65923007 15L
5,998
6,598 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 43
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-02-09
用途:
除草剤で使用
サクシード 様 (卸売・小売業)

大量に、噴霧することができるので、
広い場所で使用するときには、便利。

2024-12-12
用途:
園芸業です。棚場の予防作業に使用しました。

試しに1台購入しましたが、予想以上に噴霧圧があり薬剤が綺麗に適量に散布が出来ます。機械式に比べ軽く、なによりメンテナンスが殆ど必要なく手軽なのが魅力的です。しかも経済的です。以前は3人でエンジンタイプを交代に使用していましたが、費用的にも一人1台で追加を予定しています。

1人が参考にしています
対象商品:
65923007
2023-03-04
用途:
除草・畑管理

価格が安くありがたいです。納屋収納で日も当たらないところに置いてありますが、ノズルのパイプがいつしか縦に裂け目が入りました。
ざっくり外径9.5ミリくらいのパイプだったところに、外径9mmテントポールがあったのでテントポールの金具をカットして嵌めてみたら、多少短かったものの使えました。私は廃ポールがたくさんあるので幸運でしたが、劣化しがちな樹脂部品やホースの交換ができれば最高にありがたい商品だと思います。

5人が参考にしています
対象商品:
65923007
2023-01-30
用途:
殺虫剤の散布

今迄は重いエンジン付きの噴霧器でしたが、このレバー式は軽く使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
65923007
2022-05-31
用途:
除草剤の散布
建設業・工事業

某メーカーの商品の半額程度の値段で大丈夫かなとの思いもありましたが、普通に使えました。コスパ最高です。一つだけお願いがあるとすれば背負ったときに直にタンクが背中に当たり違和感があります。ちょっとしたクッションカバーがついていればもっと良いと思います。

2人が参考にしています
2020-09-21
用途:
除草
運輸・通信業

コスパ良し 
圧力は、レバー3回もすれば、
いい感じに圧がかかり噴霧できる。
軽い力で上下できるので楽。
ノズルも何種もあっていい。
除草作業にいいのはどれなのだろうか?
ノズルの適してる作業はどれか?
みたいな説明があれば尚良。

これで耐久性(5年は使いたい所)
があれば、最高の品。

4人が参考にしています
対象商品:
65923007
2020-10-22
用途:
畑周辺散布
農・林・水産業

使用中取付レバーが外れたけどすぐに嵌め込み使用。いい感じに散布出来たと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
65923007
2020-07-04
用途:
除草剤噴霧
株式会社ルトレッフル 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

値段はリーズナブルで性能は金額以上ですが、金属のジョイント部分が錆びやすく、抜けやすいです。交換してもらいました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09