インサートツール
(41件のレビュー)グリップ付でタイヤ修理剤を挿入しやすい形状です。
タイヤの溝に合わせ、斜めに挿入して使用してください。
用途タイヤ修理材(補修材)をつめる時に
幅(mm)20
高さ(mm)120
先端長(mm)70
販売区分業務用
内容量1本
注意
※本来の用途以外での使用はしないでください。※本製品はタイヤの補修用です。チューブの補修には使用できません。
※本製品はタイヤに対し、斜めに差し込んでください。まっすぐ差し込んだりニードルの半分以上差し込むとチューブに傷をつける恐れがあります。
※繰り返し使用はできますが、ニードルが破損した際、先端のニードルのみの交換はできません。
整備工具・収納 の新着商品
商品レビュー
2026-05-20
- 用途:
- タイヤパンク修理
自動車・二輪車・自転車関連業
以前、同じ商品を購入してパンク修理の時に使用していました。
若干、修理剤が打ち込んで外れない時が増えて来たので、
リピートです。
修理作業頻度が少ない方には良いかと思います。
- 対象商品:
- 75291151
2022-11-05
- 用途:
- パンクの修理
まこと交通株式会社 様
(運輸・通信業)
私には、グリップが細かったように思います。力を入れるとグリップが食い込むようでした。でも、値段的には、大満足です。
- 対象商品:
- 75291151
2020-06-26
- 用途:
- バイクパンク用ですいつも携帯しています
製造業
いつパンクしてもいいように携帯していますパンク時には本当に役に立つ
商品です。今回安く購入できたのでよかったです。
品質には全く問題ないと思います。
- 対象商品:
- 75291151
2022-03-02
- 用途:
- パンク修理材の挿入用
価格が安いので購入しました。安っぽいですが普通に使えました。耐久性は分かりませんンが丈夫そうではないです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 75291151
2020-10-17
- 用途:
- タイヤパンク修理
商品は別に問題はないと思います。もう少し長さが短いと良いと思います。
あとは、耐久性ですね。柄のところから抜けないか不安です。
- 対象商品:
- 75291151
2019-11-14
- 用途:
- バイクのパンク修理
サービス業
試しにマルニのパワーバルカシールのSとLサイズを差し込んでみたら、両方入りました。Lサイズが少しキツイかなという感じだが、汎用性の高さは評価したい。価格面でも満足。
- 対象商品:
- 75291151
2019-10-05
- 用途:
- パンク修理車載工具として
現代の車は車重軽減?の為なのかスペアタイヤの搭載が無いばかりでは無く、スペアタイヤの入る場所も無い車両が多いため、パンク修理材とエアコンプレッサーだけでは不安なので、スバイラルツールとインサートツール、加硫セメント、プラグのセットで車載工具内に置くことで、リスクが軽減できると思い購入しました。
1人が参考にしています