六角棒レンチ ボールポイント T形ハンドル
(19件のレビュー)T型ハンドルで、先端がボール状なのでネジ穴に入れやすく、少し角度を付けても回す事ができます。
用途狭く奥深い箇所の六角穴付ボルトの脱着に使用できます。
先端形状ボール
サイズ規格ミリ
形状T型
材質クロムバナジウム鋼
ハンドル幅(mm)98
内容量1本
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。※破損の原因になりますので力を入れ過ぎないようにしてください。
六角棒レンチ の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 82786348
2024-02-06
- 用途:
- 自転車整備
自動車・二輪車・自転車関連業
外観はもちろん剛性感も問題なしです。樹脂の継ぎ目が今後変化あるか経過観察要りそうですがキレイなので大丈夫そう
- 対象商品:
- 82786357
2023-11-12
- 用途:
- チェーンソーのメンテナンス
穴への入りやすさはとても良いです。ただ固いネジを外す際は力を入れたら取っ手の根元が壊れそうになったので頑丈なものにして欲しいです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 82786332
2023-12-07
- 用途:
- 六角穴付きボルトの取付
富田鉄工株式会社 様
(製造業)
購入後の初回の軽作業でボールポイントが折れました。他をあたります。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。
- 対象商品:
- 82786348
2023-07-18
- 用途:
- 製造現場用
製造業
もう少し短い物を探していましたが、どこにもなく今回こちらで購入してみました。使用上問題ありませんが、もう少し短いタイプのがあればなおよかったです。
- 対象商品:
- 82786348
2022-05-30
- 用途:
- 仕事場に置いています。
愛和歯研 様
(サービス業)
バイクのアプリリアRSV4のバッテリー外しの時に奥のネジが届きずらくて、これを購入しました。
軽くて使いやすいです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 82786348
2022-05-09
- 用途:
- 自転車作業に使用します。
マイキャッスル瀬田管理組合 様
L形よりこのT型のが速く回せるので作業が捗ります。3mm 4mmの二つを注文しました。入る角が丸く加工してあるので入り方はスムーズで助かります。
- 対象商品:
- 82786332
2021-06-27
- 用途:
- 器具の分解
その他業種
L型よりも回しやすそうなので、全サイズを購入してみました。塗装はすぐ剥げ、ハンドルの質感も100均レベルですが、ボールポイントでこの価格なら文句ありません。
私の場合、使用頻度の高い工具ではないので、これで十分です。
- 対象商品:
- 82786366
2021-06-05
- 用途:
- 機械のメンテ
建設業・工事業
先が丸くハンドルが小ぶりなので、ガッツリ締める用途には向きません。細かい所をチマチマ回すのには便利です。質感もお値段なりでソレナリですが、自転車とか小物の整備には便利ですね。