六角レンチ セット ミリ ボールポイント 折りたたみ式 カラビナ付き
(12件のレビュー)軽量アルミボディのコンパクトタイプレンチセットです。セット内容が充実した携帯と収納に便利なハンドツールです。
サイズ規格ミリ
形状ナイフ型
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8
全長(mm)91(折りたたみ時)
先端形状ボールポイント
材質(ハンドル)アルミニウム
材質(レンチ)クロームバナジウム
内容量1セット(8本組)
注意
※本来の目的、用途以外には使用しないでください。※ネジに合ったサイズのレンチを使用してください。※過度のトルクを掛けないでください。※この商品はDIY向けの商品なので、精度・強度を要する作業にはL字一体型のレンチなどをご使用ください。
六角棒レンチ の新着商品
商品レビュー
2025-02-06
- 用途:
- 防犯カメラの調整
防犯カメラのヒンジ止が六角だったので購入
カラビナ付きなので腰袋にぶら下げていたが2日もたたないうちに
いつの間にかバラバラになっていて一度も使用していないのに半分ほど使えなくなってしまった
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご要望に沿えず大変申し訳ございません。
今後の品質改善に努めてまいります。
- 対象商品:
- 74252797
2023-11-29
- 用途:
- 自宅DIY用
3mmレンチがどうにも入らないと計ったら、対辺一か所がプラス目。マイナスではないので削って使います。
MonotaROからの回答
ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。
- 対象商品:
- 74252797
2022-11-14
- 用途:
- 機械のメンテナンス
製造業
ちょっとした分解などの作業の時に便利
ある程度のサイズが揃っているので
これ一つで間に合う
ただ、精度は微妙なので簡易的な作業が望ましい
わりきればコスパはいいです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 74252797
2022-12-26
- 用途:
- バイクメンテ
有限会社八洲商事 様
(電気・ガス・熱供給・水道業)
特売日にバイクの積載用として購入しました、小さくなり納めるのに便利です。
- 対象商品:
- 74252797
2019-10-28
- 用途:
- エアコン閉鎖弁の開閉
個人のお客様
折りたたみでボールポイント、8mmまでで格安。
カラビナは貧弱でいらないけれどモノタロブランドではめずらしくグッドジョブです!