六角レンチ セット ミリ 折りたたみ式 カラビナ付き
(22件のレビュー)軽量アルミボディのコンパクトタイプレンチセットです。セット内容が充実した携帯と収納に便利なハンドツールです。
六角棒レンチ の新着商品
商品レビュー
- 用途:
- 機器メンテナンス用
ヘックスローブレンチセットと一緒に購入しました
従来使用してた折りたたみ式が傷んできた為に追加しました
以前のより大小ワンサイズ多く使った感じも良いです
耐久度はまだ何とも言えません
カラビナは少々邪魔になったので取り外しました
何か別の用途に利用させて頂きます
- 対象商品:
- 74252867
- 用途:
- エアコン取付作業
エアコンの三方弁のバルブ開けで使用してます。4ミリと8ミリでカラビナ付きの安い物はこれしかないと思います。
使い勝手は良いと思いますが酷使するとバラバラになる可能性があるのでスプリングワッシャーやネジ接着剤で可動部を固定することになるかもしれません。
- 用途:
- 六角穴のネジ締め
コスパ最高。六角レンチはバラで持っていると必要なサイズを探すのが面倒だったので、これが一つ有ると手間が省けて便利。
- 対象商品:
- 74252867
- 用途:
- 機械メンテナンス
一つで複数種類があり便利、以前使用していた他社品(現在無し)より新しい為か全体に固い(特に6・6・8)くたくたよりはましだが、5・6・8もう少し短く、回転して他番手押出した方が便利かつコンパクトに納まる、カナビラ不要(工具箱にしまうのにかさばるだけ、ポケットに入れてもでも十分、あえてカナビラでかける必要なし)
- 対象商品:
- 74252867
- 用途:
- エアコン工事の際
移設エアコンの室外機の硬いバルブを開ける為に使用した所一回の使用でバラバラに成り大変な思いをしました やはりしっかりしたものを購入しないとダメですね
ご要望に沿えず申し訳ございません。
今後の品質改善に努めてまいります。
- 対象商品:
- 74252867
- 用途:
- 家庭内で簡単な軽作業
間違えて注文したがキャンセルすると送料が発生するとの事で送料代と同じ値段ならと注文。届いた商品の1番小さいサイズのレンチが曲がっていました。1番小さいサイズはほとんど出番がない為そのまま使用するか悩んでいますが、品質管理と検品をしっかりしてから発送してほしい。
このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184
よろしくお願いいたします
- 対象商品:
- 74252867
- 用途:
- ツーリング時のバイク搭載用
軸との可動部は曲げた六角の角が直接金属棒に擦れているのでどんどん緩くなります。
六角と六角の間のシリコンワッシャーが弱いのか径があっていないのかわからないが
5,6,8の太い側のゆるみが速くポーチなどに入れておかないと重さに負けて開いてくる。
それでもコスパと携帯性のバランスを考えれば十分な仕様だと思います。
ボルトが標準規格なら6と8でそれぞれ、M8、M10ボルトを締められるので
すぐ出る場所に一個あるとSA、PAでミラーを絞めなおしたりできて便利ですよ。
ついでに軸部分が緩んできて締めたい場合は六角が必要…(ぇっ?
まぁ、これ買う人はもっとちゃんとした持ち運びづらいのが家に1セットくらいありますよね。