介護施設用品特集

消毒液・マスク・手袋など消耗品から、寝具や衣服まで、介護施設の必需品を取り揃えました♪

ポイズンリムーバー

ポイズンリムーバー モノタロウ ポイズンリムーバー モノタロウ ポイズンリムーバー モノタロウ
(51件のレビュー)

蜂や毒虫に刺されたり、毒蛇に噛まれた傷口にカップを当てて使用します。カップが透明なので吸引状況を確認できます。

用途キャンプなどアウトドアライフでの応急処置に。 付属品収納ケース、取扱説明書 材質(本体)PP、(吸引カップ)ABS 寸法(mm)(吸引カップ)外径26.5/内径20.3/深さ22 質量(g)30 収納時寸法(mm)(約)116×58×28 使用時寸法(mm)(約)150×58×28 内容量1個
関連資料: よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書: (1.7MB)
注意
※本品の使用はあくまでも医師の手当てを受けるまでの応急処置です。必ず専門医の治療を早急に受けて下さい。
※処置した後は洗浄・消毒を行い、軟膏や絆創膏などで皮膚のケアを行ってください。
※事前に取扱説明書を読み、器具を実際に使用して使い方に慣れておくようにしてください。
※吸引時にかなりの出血がある場合、本体のポンプ内部にまで血液が入りますので再利用せず使い捨ててください。
※本品の使い回しはお止めください。
※吸引している状態で無理やり皮膚から吸引カップを外さないでください。
※体質によっては吸引した部分のうっ血がひどくなる場合がありますので、その時は使用を中止するか1回の吸引時間の間隔を短くしてご使用ください。
※本品は子供の手の届かない場所に保管してください。
※樹脂製品アレルギーのある方は使用しないでください。
※用途以外の使用はお止めください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58696828 -
999
1,099 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-08-21
用途:
念のための常備に
自動車・二輪車・自転車関連業

過去に持っていた十字タイプのものが劣化して処分したので、新調しました。
コンパクトなプラケースに収納されており、組み立てて使うタイプですが、なかなか面白い構造だと思います。
携帯性や保存にはケース収納がよいですが、自分以外も咄嗟に使う状況を考えて、あらかじめ組み立てておくことにしました。
安価なわりにしっかりしており、気に入ったので追加でもう一つ購入しました。

対象商品:
58696828
2025-09-18
用途:
虫刺され時用
教育・研究機関

まだ使用していないが、万が一のための時のための備えに

対象商品:
58696828
2024-06-17
用途:
特に、春先の「山菜取り時」に携行
サービス業

特に、春先の「山菜取り時」に、【マムシ(毒蛇)】対策として重宝しています。
【口内に虫歯がある】ために、「口で吸いだすこと」が避けられます。
(口内に虫歯があるときは、「避けた方が良い」と言われています。)

2人が参考にしています
対象商品:
58696828
2023-09-01
用途:
夏場で蜂などの虫刺され応急処置への準備
個人のお客様

自家栽培で夏はオクラなど野菜を作っていますが、無農薬で栽培するにはアシナガバチの害虫狩りの助けなしには成り立たないと思っていますので、見掛けても温かい目で見守るようにしています。めったなことでは刺すようなことは無いのですが用心のために応急処置用として持っておくことにしました。ちょっと試した感じでは かなりの吸引力があったので効果が期待できると思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
58696828
2023-08-03
用途:
万が一の応急処置に
建設業・工事業

先日、屋外で研修生が蜂にさされてしまったので、今後の為と思い現場のリーダー全員に持たせました。蓋ができるプラケースに入っていたので、中に処置後に使うであろう個包装アルコール綿と絆創膏も一緒に入れられました。出動場面がないのが一番いいのですが…^^;

5人が参考にしています
対象商品:
58696828
2023-10-31
用途:
蜂に刺された時に使用するつもりで購入しました
製造業

自宅の垣根に蜂の巣が有り今年は無事に駆除する事ができたが、今後いつ蜂に刺されるかわからないので、予防の為に購入した。

対象商品:
58696828
2023-08-18
用途:
外作業の虫対策
株式会社鈴幸 様 (卸売・小売業)

ワンウェイポンプになっていて吸い上げ維持がいい。軽くて持ちやすい。今までいろんなポイズンリムーバー買いましたがこれが今の所いい感じです。

2人が参考にしています
対象商品:
58696828
2023-07-21
用途:
虫に刺されたとき用に
建設業・工事業

蚊に刺されたときでも、直後に吸うと痒くなくなるので、すでに同じ用途のものを使っているが、これがどんなものかと買ってみた。押すと吸うものもあるが、これは普通に引くと吸って何度も引けるのが直感的でよい。このタイプはカップの部分だけで気密を保持しているので、吸い付いたカップだけ残して別のカップを吸うことができるのだが、残念ながら値段を抑えるためかカップが一つしか付いていない。衛生面も含めて、予備のカップがあるとありがたく、カップだけを売ってもらえたらとても良いのだが、メーカーさんに打診、検討お願いします。

11人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
吸引カップのみの取り扱いはありますか。
回答:
吸引カップのみの取り扱いはございません。
2024-08-15
質問:
吸引カップのサイズは1種類でしょうか。
回答:
こちらのサイズのみになります。
2024-08-15
質問:
虫に刺されて直後に吸うと軽症で済むということでしょうか。
回答:
あくまでも医師の手当てを受けるまでの応急処置になります。
必ず専門医の治療を早急に受けて下さい。
2024-08-15