HDポリエチレン手袋 片エンボス
(113件のレビュー)薄い高密度ポリエチレン製使い捨て手袋。
はめる向きによって手の平側または甲側にエンボス加工面がきます。
左右兼用タイプ。
使い捨てポリエチレン手袋の中ではかなり薄いタイプになります。
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をお止めください。
※薬品、溶剤によって変質する場合がありますので、ご確認の上使用してください。
※熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※爪先、刃物や尖ったもの等で傷つけないようご注意ください。やぶれの原因になります。
※感電のおそれがありますので、電流には触れないでください。
※水や油類等の液体の中での使用を避けてください。液体が中に浸透することがあります。
※品質保持のため、直射日光、高温、多湿での保管は避けてください。
手袋 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 54913049
- 用途:
- 料理時に使用
当方、女性の手の割には大きめのため、どのサイズが良いのか?迷いました。Mは一般で売られているビニール手袋と幅と指の長さは同じサイズ感でした。食品加工したあと、すぐに脱ぎたいので、このMサイズでもいいかな…と思います。しかし、ピッタリしたサイズ感で使いたいなら、もうワンサイズ小さくてもいけそうだと思いました。今度購入してみようと思います。主にひき肉料理や鶏肉料理で手がベタベタになる時に、このビニール手袋を活躍してます!捨てるときは裏返して捨てます。カンピロバクターなど菌がついた手で台所のあちこちを触ったら免疫力が弱い人がいるため、すぐ胃腸に異変がでますので衛生面に敏感に対応してます。
- 用途:
- オイル交換時に絶賛使用中
この手袋ばかり、何度もリピート購入しています。軍手の上からこの手袋をはめて、オイル交換・エレメント交換を行っています。
安いのでガンガン使っています。
- 用途:
- 様々な場面で
長年使わせて頂いております。
皮膚が弱いため手袋は必需品で、水を使う時はすぐに中に水が入ってしまいますが、掃除の時など毎日沢山使っております。
ジワジワと値上がりしてますね…
- 対象商品:
- 54913049
- 用途:
- 調理で使用
手が汚れてしまう様な調理の際に着用しています。
装着もしやすくホムセンで売ってる薄手よりも耐久性があり良い感じです。
何より価格が手頃なのがとても助かる。
- 用途:
- 家事用
家族が家事をやる際に粉なしのニトリル手袋を使っているのだが、簡単な調理作業では勿体なく思いこちらを追加購入。
破れることもなく使えています。
サイズは丁度を見極めたほうがいいです。これに関しては大は小を兼ねません。
- 用途:
- 盛り付け
料理の盛り付けに使っています。着脱が簡単なためいろんな料理を盛り付けるとき直ぐに変えれます
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 塩素消毒加工は施されているでしょうか。
- 回答:
- 施されておりません。
- 質問:
- 「片エンボス」とは、内側がエンボス加工されているということでしょうか。
- 回答:
- 左右共に手の甲と手の平が片面ずつエンボスになっております。
- 質問:
- 箱のサイズを教えて下さい。
- 回答:
- 縦約14cm、横約19cm、奥行約2cmになります。
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)