ネバーシーズ ニッケルスペシャルグレード
(14件のレビュー)標準グレードの特性に加え、腐蝕性蒸気に不活性(特に強酸、強アルカリ)
化学、石油プラントなどの耐酸性、耐アルカリ性が要求される腐蝕雰囲気個所。
用途潤滑、焼防
使用温度範囲(℃)-183~1315
色銀灰色
粒径(μm)50
増ちょう剤リチウム石鹸
危険物の類別非危険物
スプレー・オイル・グリス の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 02339032
2023-12-05
- 用途:
- マフラー交換ボルトに
自動車・二輪車・自転車関連業
中々使用温度範囲がこんなに高いものはないので マフラーの固着には最適です
安物とは全然違います
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 02339032
2023-11-17
- 用途:
- タイヤ交換時のホイールのハブの固着をふせぐため
有限会社川村商店 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
塗りやすくて剥がれ難くこれなら固着が防げる大満足です
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 02339032
2022-06-23
- 用途:
- 各種機械のメンテナンス時
長年、ネバーシーズ標準グレードを愛用しています。当初、当方はハケ付キャップ仕様を疑問視しておりましたが、使うに連れ重宝に思うことが多々あって反省、価値を知るようになりました。今は捨て難く思うパッケージング・デザインです。
今回、特に高温・腐食促進環境下で使いたくニッケルスペシャルグレードを購入。この場合、(製品性能意図に即さず、亜流になりますけれども、)残存率が高い様であり性能持続性に期待できそうで楽しみです。今後、標準グレードとの併用を考えます。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 02339032
2022-01-07
- 用途:
- バイクメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業
ネジの焼き付き防止に購入しました。
これが一番いいようなので期待しています。
もう少し小さいサイズが欲しいです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 02339032
2021-05-22
- 用途:
- バイクのメンテナンス
農・林・水産業
注文しすぐに手元へ。マジェスティ125のエキパイスタッドボルトに塗布するために購入しました。個人で使うには量が多いのでもう少し少ないタイプがあれば嬉しかったかな。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 02339032
2021-07-08
- 用途:
- 自動車整備(DIY)時に使用予定
サービス業
行きつけの自動車整備工場でベテランの整備士さんに教えてもらいました。固着防止にはこれが一番だと言ってました。次回のDIY時に使用する予定です。
- 対象商品:
- 02339032
2020-07-22
- 用途:
- 農機具と自動車の整備
以前は、ボルト・ナットの固着対策に他メーカー製を使用していましたが、緩みにくい時がありました。この商品を使用してみたところ、高温となる部分のボルトナットには最高です。次の整備時に悩まなくて助かります。それ以外の部分では、大きな違いはないように思います。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
2023-03-10
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07