自動車補修部品 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 38281214
2026-01-10
- 用途:
- ht81スイフトのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業
ht81スイフトのメンテナンスに使用します。
オイルシールが出ている事はありがたいです。
2025-05-11
- 用途:
- BE BH5に
製造業
純正で揃えようと思っていましたが、必要な物がセットになっているしこちらのレビューで評判が良いので購入してみました。
ゴムの質も良さそうで全く純正と遜色ない印象です。水平対向エンジンは狭いのでタペットカバー下側のパッキンが引っかからないように慎重に作業すれば漏れもないと思います。密着性も良好ですし、同時に両側ブローバイパッキンとオイルパッキンも変えれば安心です。
- 対象商品:
- 38280575
2024-09-12
- 用途:
- オイル漏れ修理用として
農・林・水産業
H22年式のサンバートラック(TT2)に使用しました。サイズ感も特に問題なく使用できました。カムホルダー部分の角部(合計4か所)に少しだけシール材を塗って組付け、2時間程度待ってからエンジンを始動して漏れてこなかったので良かったです。
- 対象商品:
- 38281187
2023-12-29
- 用途:
- BH5レガシィC型 タペットカバーパッキン交換
自動車・二輪車・自転車関連業
注文コード38281187 品番TP9091K、2001式BH5C型、EJ208エンジンに適合しました。
過去に交換した純正品より若干肉厚で、取付け時の圧着感が良好でした。
- 対象商品:
- 38280575
2024-02-09
- 用途:
- 所有車の交換対策用
サービス業
オイル漏れが発生し、即交換作業用。 角には念のため液体パッキンを併用。
価格も安い。ディラーの行く手間もなし。 修理も簡単。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 38280575
2023-07-11
- 用途:
- タペットカバーパッキン交換
自動車・二輪車・自転車関連業
純正同等の品質でボルト部のOリングも付いているので良かった。おかげでオイル漏れ直りました。
2人が参考にしています
2023-02-26
- 用途:
- タペットカバーオイル漏れ修理
BH5 ターボ車 必要なパッキンがセットになっているのが良い。部品が手軽に買えてDIYでかなり安く済むので大変助かる。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
- 回答:
- 部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
- 質問:
- この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
- 回答:
- 部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08