標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)
(51件のレビュー)海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)AC200
シリーズ新SCシリーズ
内容量1個
モーター制御・インバータ・電磁開閉器 の新着商品
商品レビュー
2026-07-28
- 用途:
- 食品製造機械に組み込まれている
最初からこちらの電磁開閉器が使われていて、電磁開閉器が作動しなくなったため交換しました。交換後はちゃんと動いておりますが、ここ数か月で商品代が何倍にも上がったので、次は他メーカーの同様の電磁開閉器を検討しようと思います。
2025-10-06
- 用途:
- 配電盤の補修工事
1日で届きました。おかげさまで即修理できました
もちろん品質にも問題ありません
ミツビシの代替えで使ったのですがしっかりと仕事してくれました
- 対象商品:
- 06877132
2024-07-25
- 用途:
- 高圧洗浄機に使用。
株式会社 優和工業 様
(建設業・工事業)
高圧洗浄機に使用しててマグネットスイッチがおかしくなり、今回同じ物が有ったので購入しました。
問題なく大変助かりました。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 06858871
2022-09-02
- 用途:
- 鍍金排水処理の管理
有限会社樋富鍍金工業所 様
汎用品の為、問題なく使用できました。
既存物開線時、ネジ頭がもろく外しにくい。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 06877123
2022-11-04
- 用途:
- ダクト排気送風機用の代替
小林冷器株式会社 様
(建設業・工事業)
定番商品が素早く選べて到着も早く、助かりました。これからもよろしくお願いします
- 対象商品:
- 06858862
2022-07-14
- 用途:
- 制御盤内でモーターの安全スイッチとして使用しました。
山廣電機有限会社 様
(建設業・工事業)
制御盤の作動試験において上々の結果が出ました。大変良かったと思います。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07