インバータ FR-E700シリーズ
(33件のレビュー)短時間最大トルクは従来の駆動周波数1Hz時150%から、0.5Hz・200%(3.7kW以下。3.7kW超は0.5Hz・150%)に向上
さらにねばり強い運転を実現
使いやすさを追求
指先で軽く回せるダイヤル式操作部「Mダイヤル」を搭載
始動指令と周波数指令を外部と操作パネルのどちらから入力するかを選択する「簡単設定モード」を搭載
インターフェースにはUSBコネクタを標準搭載
用途搬送・食品機械などの製造業を中心に部材として使用
制御機器 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 09199687
2023-08-18
- 用途:
- 設備
株式会社関東ダイエットエッグ 様
(製造業)
半導体不足ということもあり、他の商社に依頼すると1.2ヶ月待ちとなり
入手が難しい状況でした。
御社を拝見したところ、販売してあったのですぐ購入致しました。
すごく、助かりました。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 37643523
2022-06-06
- 用途:
- 電気蓄音機の調速用
サービス業
1950年代の電気蓄音機の修理中レコード回転数調整用のガバナーが完全に壊れてしまい途方に暮れていました時これと、200V/100V変圧器でしのぎましたおかげさまで順調に動いています。
おかげさまでありがとうございました。
- 対象商品:
- 09199705
2021-11-17
- 用途:
- モーターの制御
キユーピー醸造株式会社 様
(製造業)
信用出来る部品です。長年使用しています。半導体不足でどこも品薄で困っていましたが、入手出来て助かりました。
- 対象商品:
- 09199653
2021-02-15
- 用途:
- 機械のメンテナンス
有限会社 玉井フルーツ店 様
(製造業)
非常に使い勝手がよく、他社で探してもあまりなかった為、取り扱いがあって大変助かりました。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 09199687
2020-04-20
- 用途:
- モータの速度制御
その他業種
インバータで回転機械の速度制御をしたいとのことで,この製品を使用しました。別売の周波数設定器を取説通りに取り付け,無事に使用できました。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 09199671
2020-03-18
- 用途:
- モーターに取り付けて使用。
製造業
50Hz→60Hzへ変更するために購入。説明書に全て記載されているので、配線も簡単。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07