フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網グレー)2枚建て窓用
(5件のレビュー)
種別2枚建て用
枠の色ブロンズ
色網:グレー
内容量1台
注意
※網戸レールがないサッシには取付できません。※網戸レールと戸(室内側)との隙間は8mm以上必要です。(8mm未満の場合、網戸と戸(室外側)が干渉する恐れがあります。※網戸レールの厚みは、上側1.5mm以下、下側2mm以下のサッシに取り付けてください。 それを超えた厚みの場合は、取付ができてもスムーズに開閉しない恐れがあります。※調整できるのは高さのみです。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
窓まわり の新着商品
商品レビュー
2025-06-17
- 用途:
- 交換
大嶋駐車場 様
永年使用してきた網戸が変形して、閉めても隙間が出来るようになり、網戸の役目を果たさなくなり、修理部品を探していたところ、同規格のものがまだ販売されていることを知って、早速購入しました。入手まで少し時間はかかりましたが、到着したら殆どドライバーだけの作業で簡単に交換が出来て助かりました。本格的な虫の季節の前に、有難かったです。
- 対象商品:
- 44384017
2023-07-14
- 用途:
- 車庫の小窓に取り付けました
上下のプラスドライバー1本で高さの調整が簡単にでき製品は流石LIXILだと感心しました。
但し、梱包が製品をビニールで包んだだけで配送されたのと輸送途中に雑に扱われたのか2枚とも網止めのゴムの一辺が外れて網がめくれていたので自分で張りなおしました。特別送料も払っていますので今後このようなことが無いように改善していただきたいです。モノタロウさんとは今後もお付き合いしたいのでどうかよろしくお願いいたします。
4人が参考にしています
- 対象商品:
- 44383956
2020-07-28
- 用途:
- 2階のローカの小窓に利用
小林農園 様
(農・林・水産業)
上下の取り付け幅の許容範囲が広く、問題なく装着することができました。フリーサイズとは書いてありますが、各種サイズがありますので説明に合ったサイズを注文する必要はあります。フリーとは取り付け幅が広いことを意味しているのかな?製品自体はしっかりしたつくりで、動きもスムース、虫の侵入もありません。
- 対象商品:
- 44384044
2021-05-17
- 用途:
- 残念でした
アイ・シー・ティー株式会社 様
(サービス業)
寸法を測って注文しましたが、5mm程高さが大きく残念でした。別の場所を探します。