在庫限りセール


シガープラグ

シガープラグ モノタロウ シガープラグ モノタロウ シガープラグ モノタロウ
(28件のレビュー)

ハンダで簡単に接続する事が出来ます。

用途シガーライターソケットからの電源取り出しに 適合DC12V専用 材質ABS 最大電流(A)DC12V 60W以下 ホルダー寸法(mm)Φ6.35X30 内容量1個
関連資料: よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:
注意
※プラグ内部でショートしないように配線して下さい。
※浅いシガーライターソケットにはご使用頂けません。
※DC12V専用です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43668205 -
189
アウトレット
208 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
43668205
2025-11-13
用途:
電源取り出し用
安本内張シート店 様 (サービス業)

シガーソケットから電源を取るために購入しました。
ハンダ付けの加工が必要ですが、お買い得でイイなと思います。

対象商品:
43668205
2025-11-15
用途:
電源取り出し用
サービス業

低価格で購入できて良かったです。
また追加で購入したいです。

対象商品:
43668205
2023-11-28
用途:
配線加工
サービス業

この値段でヒューズホルダーまで付いて大変満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
43668205
2023-07-21
用途:
ポータブルバッテリーのDC出力接続

線材の半田付けは、端子に呼び半田を行い実施しました。

対象商品:
43668205
2022-10-27
用途:
DC-DCコンバーターの電源用
コスモネット工房 様

DC-DCコンバーターは結構電流が流れるので太い線を接続して使っています。なかなか太い線の付いたシガープラグがないので重宝します。

対象商品:
43668205
2021-11-19
用途:
未使用
サービス業

2ケ購入しました。内1ケは正常ですが、もう1ケの方は先端がスムーズに動かず、押し込むと戻らない場合がありました。よって満足度は50%としておきます。

1人が参考にしています
対象商品:
43668205
2023-11-20
用途:
電子機器のメンテナンス作業
株式会社アール・ブランド 様

ヒューズホルダー何の端子がU字タイプではなく丸タイプの方がヒューズとの
接触不良が無くて安心できるのですがいかがでしょう

1人が参考にしています
対象商品:
43668205
2019-02-18
用途:
車のETCの取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

もう少し安くなればいいですね、
ハンダを付ける部分がもう少し大きいと作業しやすいと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
ヒューズは内蔵されていますか
回答:
こちらの商品には、ヒューズは内蔵されておりません。
2021-03-12
質問:
ヒューズホルダ付へは、ミニ管ヒューズが使えるでしょうか。また、何アンペアを使えばいいでしょうか。
回答:
メーカーにより若干異なりますが、ホルダーはφ6.35X30mmの標準タイプ用になりますので、ショートサイズには適合しておりません。アンペアにつきましては、5A以下でご使用ください。
1人が参考にしています
2021-03-12