エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261026 |
|||
純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応
(69件のレビュー)ECE規格適合品で、純正品と同等の高品質純正交換用H.I.D.バーナーです。
高色温度を実現し、しかも純正HIDバルブと同等の光束値を確保しています。
また車検にも対応した製品です。
12V/24V車兼用タイプなので大変便利です。
※この商品は自動車整備工場等で付け替えをお願いします。
※12V/24V自動車用のH.I.D.バーナー(純正交換用タイプ)です。他の用途には絶対に使用しないで下さい。またバラストユニットは必ず純正品(35W)を使用して下さい。
※灯具を改造または変更した車には絶対に使用しないで下さい。また極端に足回りが硬い車両や、振動の激しい車両には切れる恐れがあるので使用しないで下さい。
※この商品は純正商品とは違い汎用性の高い商品となっているので車種によっては良品であっても相性が悪くうまく点灯しない場合がございます。その場合は再度純正品を取り付けて頂くようお願いいたします。
自動車用電球・バルブ の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 09286192
- 用途:
- トラックのヘッドライトバルブ交換
なんの問題もなくつかうことができました。
すでに何度もリピート買いしています。
- 用途:
- 車検時 光量不足だったため
前回(2年前)車検時になんとか屋の6000Kバルブに交換、140hcdくらいでクリアしました。今回テスターで64hcd以下まで低下していたため交換です。このモノタロウバルブはテスターで208hcdくらいでした。やっぱり色温度4500Kくらいがいいですね。雨天夜間の視界が非常に良くなりました。安いので長持ちしなくてもまあいいかなって思ってます。
- 用途:
- ヘッドライトバルブの交換
手ごろな価格で配送も早く、確かな品質でとても満足しました。
- 用途:
- 車検
暗くて不合格 。交換しました 凄く明るくてまんぞくしてます
- 対象商品:
- 09286192
- 用途:
- マイカーの交換用
6000Kが主流の今、4500Kはなかなかいい感じの色味で気に入っています。明るさも十分だと思います。
強いて言えば、パッケージは箱が一般的な厚紙ですが、厚みはもう少しあった方が良いかなという気がします。ガラス部分はラップの芯みたいな物で守られていみすが、箱の強度はあまりなくちょっと不安です。
- 用途:
- トラック用ヘッドライトのバルブ交換
純正とほぼ同等な感じで、コスパに優れており、いつも使用しています。耐久性も悪いとは感じないです。
- 対象商品:
- 09286192
- 用途:
- 車の修理
純正HID車の補修用として使用しました。
片側だけ交換しましたが、色味は純正とほぼ同じで違和感はありません。
光軸も変化なく、エルボーラインもきれいに出ています。
純正交換用として手軽に使用できると思います。
8万キロ走行した車両ということもあり、交換した方だけ明るくなりました。
この機会に追加購入して反対側も交換しようと思います。
- 対象商品:
- 09286192
- 用途:
- 車検整備
11年目の車検に際し純正装着(?)のPHILIPSバーナーから交換しました。古いバーナー比較では明らかに光量は増し、色は4500Kの表示通り電球色に近い純正色です。光軸もズレる事なく再調整なしで車検も合格しました。交換したばかりなので耐久性は評価できませんが、それ以外はコスパ含めて満足です。紙箱にMonotaRoと韓国製の表示がありますが、本体にはDELTAというメーカー(?)の印字があるのみです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- D2SはD2Rの違いを教えて下さい。
- 回答:
- バルブサイズに違いはありません。フランジのキリカキ形状に違いがあります。
- 質問:
- 交換にあたり、取り付け前のカラ焼の必要はありますか?
- 回答:
- エイジング(から焼き)を出荷前に行っておりますので必要ございません。
- 質問:
- この商品はバルブ2個入りで1セットでしょうか?
- 回答:
- 1個1灯分でございます。2個ご入用の場合は2個お買い求めくださいませ。
- 質問:
- UVカット処理はされていますか?
- 回答:
- UVカット有です。
- 質問:
- バラストは純正の物をそのまま使用することは可能ですか?
- 回答:
- 可能です。