電動・先端工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260960

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260960
キャンペーンコードご利用方法

高速切断機

高速切断機 HiKOKI(旧:日立工機) 高速切断機 HiKOKI(旧:日立工機) 高速切断機 HiKOKI(旧:日立工機) 高速切断機 HiKOKI(旧:日立工機)
(10件のレビュー)

定評のある強力な切断力!耐久力!

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
砥石寸法(Φmm)外径
コード長さ(m)
消費電力(W)
砥石寸法(Φmm)穴径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07559447 CC14SF 単相100 3800 355 2心・4 1450 25.4
42,300
35,980
39,578 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
07275807
2021-03-10
用途:
鉄骨加工
株式会社石井建材 様 (製造業)

以前、100V砥石405㎜を使用していましたが、100㎜以上のH形鋼を切断するにはストレスがあり購入を決断。トルクもあり大変満足できる製品です。

2人が参考にしています
対象商品:
07275807
2019-10-05
用途:
鋼材切断
協英工芸舎 様 (建設業・工事業)

3馬力のモーター、前の機械より低速なのに切れ味良く使い易い。満足。

1人が参考にしています
対象商品:
07559447
2019-10-01
用途:
鉄筋工作

構成もしっかりしていて切断作業スムーズに出来ました。
商品長く使用出来そうです。

対象商品:
07275807
2016-09-13
用途:
鉄骨の切断時

高速で力が強いので切断だスムーズである。

対象商品:
07559447
2016-05-06
用途:
アングル等の切断
三鉄工業株式会社 様

信頼出来る商品をと思い、日立の工具を選択しました。
軽量鉄骨(アングル等)の切断に使用しています。
作りもしっかりしていて、十分なパワーもあります。
日立の商品を選んで良かったと思っています。

2人が参考にしています
対象商品:
07559447
2012-02-23
用途:
樹脂素材の切断
有限会社530(ゴミゼロ)の会 様

他社の商品と比べて価格面で割高感はありますが、使いやすさではピカイチです。ハンドルの跳ね上げバネがやや硬い気もしますが、それも安全面を考えれば納得。全体的にゴツイ感じがしますが、初動時に機械が跳ね上がる感じのないところが安心です。

5人が参考にしています
対象商品:
07559447
2017-04-09
用途:
解体した鉄骨の切断、不燃ごみとして小さくして処分するため。
エトウ動物病院 様 (サービス業)

使い易いと思う、唯切断砥石が無理するとすぐ破損する。使えない訳ではないが、危険なため交換作業が面倒

対象商品:
07559447
2017-04-09
用途:
アングル、パイプ等の切り出し
長崎興業株式会社 様

初めてアングルを切った時から力が少し足りない感じがしました。

最初に付いてくる純正の刃のせいかと思い金の卵を試しましたが、切れ味は変わりませんでした。ここでレビューすることじゃありませんが、強度がなく刃が波打つし逃げます。回転数が足りていないなど機械に原因があるかも知れません。ベビーサンダーでは愛用しています。

知人も同じ物を持っているようですが、知人にも指摘されました。
切断中盤から「ガーガーガー」的な異音があるように思えます。
仕組みは分かりませんがクラッチが滑っているような感じです。

みなさんのレビューは良いので不良品ですかね?
はっきり言って使い物になってないです。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高速切断機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/192/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソー切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/191/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

丸ノコ精密切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/190_2/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高速切断機の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/highspeed_cuttingmachine_howtouse/
2023-03-03