エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026260960 |
|||
14.4V/18V コードレスワークライト
(12件のレビュー)明るさ3段階
10段階の角度調整が可能
防水保護等級IPX4生活防水仕様
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18
バッテリー容量(Ah)5
照度(Lx)100(強モード)
入力電圧(V)DC5(USB端子)
LED色白
本体寸法(mm)77×49×35
点灯方式3段階
質量(g)60
質量(kg)0.3(蓄電池除く)
アズワン品番64-7056-94
適合バッテリーBSL36A18,BSL36B18
内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※バッテリー、充電器は付属していません。
※本製品は、水による影響を受けにくいように設計されていますが故障しないことを保証するものではありません。
充電工具 本体 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 24775467
2023-02-10
- 用途:
- 色々な場面にて、特には夜間作業時
電気・ガス・熱供給・水道業
とても明るく、また明るさの調整やスポットライトの調整もついており重宝してます。
- 対象商品:
- 24775467
2023-11-13
- 用途:
- 作業灯として
自動車・二輪車・自転車関連業
相性が悪いのか、HiKOKIの製品で良いと感じたことがありません。このワークライトも購入してから年数は経ちましたが、そんなに使用してないのですが、LEDの点灯不良になりました。他にも、バッテリー式の草刈り(刈払機)もすぐにダメになったし、ヘッジトリマーも最初から切れ味が悪く、これもまたすぐにダメになりました。私だけでしょうか?使い方が悪いのかなぁ?気を悪くする人がいたらすみません。個人の感想です。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 24775467
2021-03-30
- 用途:
- 作業灯 ランタン
建設業・工事業
日立のコードレス電動ドライバーなどを使っているので交換しました。一年以上使っていますが全然問題なく使っています。
- 対象商品:
- 24775467
2020-04-19
- 用途:
- 建築作業
建設業・工事業
手元や天井、床下の灯りとして重宝しています。
少し押されたくらいでスイッチがONになるので、使用後や車に載せておく時に気を使います。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 24775467
2019-11-04
- 用途:
- 車両整備時
自動車・二輪車・自転車関連業
とても明るいライトで作業しやすい。ライトを固定する方法がフックしかないので引っ掛けられない場所だと使い辛い。
- 対象商品:
- 24775467
2018-07-17
- 用途:
- 修繕作業時、非常事態時など
カワイトヤ 様
7月の豪雨災害時に家にLEDのサーチライトがないのに気づいて購入しました。サーチライト型と悩みましたが、まあ汎用性が高い方にしました。
使用時間も長く、明るさも十分あるので重宝しそうです。