オフィス新年度準備セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260964

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260964
キャンペーンコードご利用方法

電波掛時計 スタンダード

電波掛時計 スタンダード モノタロウ 電波掛時計 スタンダード モノタロウ
(114件のレビュー)

時刻を自動で修正する電波時計。
夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。

用途掛け時計として 材質プラスチック、ガラス(前面) シルバー 直径(Φmm)278 質量(g)460 種類掛時計 精度±30秒 表示方式アナログ 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)278×43 機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時の間) 使用電池単3乾電池×1本(別売) 電池寿命約1年 内容量1台
取扱説明書: (3.3MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※電池は付属しておりません、別売りです。
※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツで動作します。
※この製品は日本電波仕様です。海外でのご使用には対応しておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07785289 STWA2
1,698
1,868 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 114
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-02-23
用途:
時刻確認

時刻文字の太さがきっちりとしていて遠目や薄暗がりでも判りやすい。時針分針の太さと先端の細さのバランスも感じが良く、1日の三分の二動いている秒針は
細く淡い色であり騒がしさを感じない。必要な機能に徹した優れもの。

1人が参考にしています
対象商品:
07785289
2026-02-12
用途:
部屋
運輸・通信業

オーソドックスなスタイルで電波でこの値段、大変満足です。夜、秒針が止まる機能も最初はあれ?って感じでびっくりしましたが、ある意味良心的な機能かと思います。

1人が参考にしています
2026-01-24
用途:
自宅用に
自動車・二輪車・自転車関連業

以前使用していた壁掛け時計が時間の狂いが多かったため購入させていただきました
時間が正確 修正の必要がない
夜間秒針の音が消える配慮は購入して良かったと思います
色のバリエーションがあればさらに良いかなと思います

1人が参考にしています
2026-01-20
用途:
自宅の居間に
不動産業

今まで使用していた時計が壊れたので買い替え購入しました。電池を入れて短時間で電波を受信して正常に作動しました。夜間に秒針が止まり、音を発しないので静かで有り難いです。コストパフォーマンスが良い製品だと思います。

1人が参考にしています
2026-01-07
用途:
居室の時刻表示
不動産業

以前はソーラー式の卓上電波時計を使用していたので、置き場所が日が当たる所に限られていました。今回から見やすい場所に掛けられるようになりました。価格は安いですが、正確な時刻が分かり文字盤も見やすく、購入して正解でした。

1人が参考にしています
2026-03-24
用途:
工場の掛け時計として(手動使用)
製造業

工場内の為、電波が上手く拾えませんでしたが、手動でも使えるタイプなので問題無く使用できています。
業務用としては少しコンパクトにも感じますが、シンプルで見やすく、想像以上に良かったです。

2025-12-28
用途:
部屋の時計に
製造業

電波掛時計では安価で良いです。
最初中々時間が合いませんでしたが、電池を入れたり出したりしてたら合いました。
前の方が数字が大きくて良かったです。

1人が参考にしています
2026-03-12
用途:
現場の時計
製造業

電波時計ですが工場内だからなのか正確な時間を受信しませんでした。そのため手動で時間を合わせましたが、今のところズレはなさそうです。文字盤が見やすく感じました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
アラーム(チャイム)機能は搭載されているでしょうか。
回答:
搭載されておりません。
1人が参考にしています
2024-06-12
質問:
カラーはシルバーのみでしょうか。
回答:
現時点ではシルバーのみになります。
2人が参考にしています
2024-06-12
質問:
モノタロウブランドで置き時計タイプのものは取り扱いあるでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
3人が参考にしています
2024-06-12