工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!
3P電源タップ の新着商品
商品レビュー
2026-02-25
- 用途:
- 自作テーブルタップに使用
既製品ではケーブルの長さが足りず、自作する事になった。通電表示ランプが付いているので便利である。
- 対象商品:
- 48620242
2024-06-07
- 用途:
- 舞台照明用の電源
合同会社feel-good 様
(サービス業)
黒に近い色の電源タップでいつも発注しています。
抜け止めもついているので、安心して使えます。
本体裏側のマグネットが着脱式で、気が付くとなくなっていることがあります。
- 対象商品:
- 48620258
2022-12-04
- 用途:
- 展示会の仕込み
株式会社アフターバーナー 様
(サービス業)
本品は黒く目立ち難く、丈夫で取扱も簡単。展示会のような場所での使用においても、非常に重宝している。
- 対象商品:
- 48620242
2021-06-29
- 用途:
- 音楽コンサート現場で使用
株式会社ザテック 様
(その他業種)
とても良いサイズで使い勝手も良いです。磁石が背面に付いているのが重宝します。
- 対象商品:
- 48620242
2020-11-14
- 用途:
- ケーブル作成
サービス業
とても良い商品です。
抜け止め、ランプ付、マグネットも強力。
接地2pのタップコネクタとしては、デザインも含めて1番良いと思う。
これの2口バージョンが欲しいのですが、
この商品自体のレビューではないから、それは評価と関係ないので、
満足の星5つをつけておきます。
- 対象商品:
- 48620242
2020-01-24
- 用途:
- 電源の設置用
サービス業
舞台で電源を取る際に使用する設置型のタップとして購入しました。キャブタイヤケーブルは三ツ星の2PNCTを使用しましたが、タップ本体ケーブル挿入口を若干リューターで大きくすることで可能でした。本体もしっかりとした作りで良い物だと思います。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 48620258
2018-06-06
- 用途:
- ネットワーク機器への電源供給用
WHDCアクロディア株式会社 様
使用する設置フロアの関係で、抜け止め付き、接地対応かつ、色が黒のタップを探していました。
この形状のOAタップは、ほとんどはカラーが白、グレー、濃いグレーだったりしますが、この製品のケーブルは黒のLFVケーブルです。
(ロットによる違いはあるかもしれませんが、私のには行田電線のケーブルが使用されていました)
使用具材や仕上げをみれば、納得の価格だと思います。
2人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
プラグ・コンセントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/296/
2022-06-09
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
OAタップ(電源タップ)の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/power_strip/
2022-06-09
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04