よくあるご質問(FAQ)

モノタロウ

白メリヤスウエス 中古生地

家庭からでる古着で作られたウエス(リサイクル製品)。
約30〜60cm角にカット済です。
ご質問件数: 13
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
3人が参考にしています
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23
質問:
中古というのは、以前にウエスとして使用された物、という意味ですか。
回答:
この商品は家庭などで出る古着から作られています。
6人が参考にしています
2021-10-27
質問:
柔軟剤等のシリコン類は含まれていますか。
回答:
中古生地ですので、含まれていないとは明言出来ません。
2人が参考にしています
2021-10-27
質問:
一般的な洗浄用シンナーは使用出来ますか。
回答:
洗浄用シンナーでもご使用いただけますが、糸くずにはご注意ください。
1人が参考にしています
2021-10-27
質問:
縫目は有りますか。
回答:
縫目はございます。
2021-10-27
質問:
1kgあたりのおおよその枚数を教えてください。
回答:
1kgあたり、約13〜15枚となります。
3人が参考にしています
2021-10-27
質問:
寸法が30〜60角ですが、もっと小さなサイズはありますか。
回答:
小さいサイズは現在弊社での取り扱いがございませんでした。
2021-10-27
質問:
柔軟剤等、シリコンは含まれていないでしょうか?
回答:
中古生地ですので、含まれていないとは言いきれません。
対象商品:
03332296
3人が参考にしています
2011-09-27
質問:
中古というのは、以前にウエスとして使用したものですか?
回答:
家庭などで出る古着から作られています。
対象商品:
03332296
2人が参考にしています
2011-08-30
質問:
継ぎ目はありますか?
回答:
Tシャツ自体には継ぎ目はございます(袖の部分など)ただし、小さい生地をつなぎ合わせて大きくしているような商品ではございませんので、生地同士の継ぎ目というものはございません。
対象商品:
03332296
5人が参考にしています
2011-08-30
質問:
何枚入りですか?
回答:
20kg入りですので、各々枚数が違います。
対象商品:
06562857
2人が参考にしています
2011-08-30
質問:
30〜50角の大きさですが、もっと小さいものはありますか?
回答:
現在弊社では、取り扱いがございませんでした。
対象商品:
06562857
3人が参考にしています
2011-08-30

商品詳細へ戻る