よくあるご質問(FAQ)

モノタロウ

ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型

耐食性に優れた黄銅製です。
ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
耐熱温度を教えてください。
回答:
100℃以下でご使用下さい。
2人が参考にしています
2021-01-22
質問:
【ボールバルブ(フルボア)】と、【ボールバルブ(スタンダードボア)】の違いは?
回答:
フルボアタイプか、スタンダードボアタイプかの違いとなり、フルボアというのは、管の径とボールに開けられた穴がほぼ同一で、流量の損失がほとんどないものになります。ボールの部分が大きくなりますので、スタンダードボアタイプに比べて価格の高い商品となります。スタンダードボアは、管の径よりも小さい穴になりますので、流量が少なくなります。
8人が参考にしています
2021-01-22
質問:
こちらの製品は、ガソリンや軽油などの燃料に使用できるでしょうか?
回答:
こちらの製品はガソリンにはご利用いただけません。
3人が参考にしています
2021-01-22
質問:
コンプレッサーのエアーコックとして使用できますか。
回答:
一般的なコンプレッサー(最高使用圧力1(MPa)以下)でございましたら使用可能でございます。
2021-01-22
質問:
A・Bどちらもテーパーネジですか。
回答:
管用テーパーネジでございます。
5人が参考にしています
2021-01-22
質問:
バルブのシャフト側のOリングの素材を教えてください。
回答:
Oリングの材質はPTFEです。
2021-01-22

商品詳細へ戻る