よくあるご質問(FAQ)
 
耐食性に優れた黄銅製です。
 
 
 
- 質問:
- 耐熱温度を教えてください。
- 回答:
- 100℃以下でご使用下さい。
 
- 質問:
- 【ボールバルブ(フルボア)】と、【ボールバルブ(スタンダードボア)】の違いは?
- 回答:
- フルボアタイプか、スタンダードボアタイプかの違いとなり、フルボアというのは、管の径とボールに開けられた穴がほぼ同一で、流量の損失がほとんどないものになります。ボールの部分が大きくなりますので、スタンダードボアタイプに比べて価格の高い商品となります。スタンダードボアは、管の径よりも小さい穴になりますので、流量が少なくなります。
 
- 質問:
- こちらの製品は、ガソリンや軽油などの燃料に使用できるでしょうか?
- 回答:
- こちらの製品はガソリンにはご利用いただけません。
 
- 質問:
- コンプレッサーのエアーコックとして使用できますか。
- 回答:
- 一般的なコンプレッサー(最高使用圧力1(MPa)以下)でございましたら使用可能でございます。
 
- 質問:
- A・Bどちらもテーパーネジですか。
- 回答:
- 管用テーパーネジでございます。
 
- 質問:
- バルブのシャフト側のOリングの素材を教えてください。
- 回答:
- Oリングの材質はPTFEです。
 
 
 
商品詳細へ戻る