よくあるご質問(FAQ)

モノタロウ

油汚れ洗剤 工業用 強力タイプ

油汚れの強力脱脂洗浄剤。
濃縮タイプ。
油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。
軽い汚れから油汚れまできれいにします。
ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
この商品はSDSの発行に対応していますか。
回答:
関連資料の【化学物質等安全データシート(SDS):】よりダウンロード可能でございます。
対象商品:
07583152
3人が参考にしています
2020-12-16
質問:
パワフルクリーナー(注文コード:07584245)との違いを教えて下さい。
回答:
色の違い以外は同等の商品でございます。
パワフルクリーナーは事務所向け、工業用 強力油落としは工場フロアー向けでございます。
対象商品:
07583152
17人が参考にしています
2020-12-16
質問:
洗濯洗剤として使用できますか。
回答:
各種機械、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に使用する洗剤でございます。洗濯用および洗濯機にはご使用頂けません。
対象商品:
07583152
2人が参考にしています
2020-12-16
質問:
合板系フローリング床のワックス除去に使用できますか。
回答:
油汚れ落としの専用洗浄剤のため、ワックス除去にはご使用頂けません。
対象商品:
07583152
2人が参考にしています
2020-12-16
質問:
車のフロントガラスの油膜取りに使えますか。
回答:
商品ページの【用途】欄に記載以外の御使用はお控え下さい。
対象商品:
07583152
1人が参考にしています
2020-12-16
質問:
この洗剤のPH値はいくつでしょうか。
回答:
PH値は13でございます。
対象商品:
07583152
1人が参考にしています
2020-12-16
質問:
鍋の蓋や魚焼きグリルの網などの汚れに使用できますか。
希釈すれば食べ物に触れるところにも使用可能でしょうか。
回答:
商品ページに記載の用途以外へのご使用はお控えください。
野菜、果物、食品類の洗浄には適しません。食べ物が直接触れる部分に使用した時は水で充分にすすいで下さい。
対象商品:
07583152
2020-12-16
質問:
「アルミニウム・銅・シンチュウなど金属製品に使用しないで下さい」とあるが、使用するとどうなりますか?
回答:
金属によっては腐食などが起こる可能性がありますので、上記のような注意書きを記載させていただいております。
対象商品:
07583152
5人が参考にしています
2011-10-31

商品詳細へ戻る