よくあるご質問(FAQ)

モノタロウ

バッテリー/クーラント テスター(比重計)

凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。
ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
食品の濃度を測ることは可能でしょうか。
回答:
バッテリー用工具となりますので、食品を含む本来の用途とは異なる使用はできません。
1人が参考にしています
2021-05-19
質問:
測定部分を水で洗い流すことは可能でしょうか。
回答:
防水性はございません為、流水での洗浄は不可となります。
ガーゼを濡らし、よく絞った状態で洗浄をお願い致します。
2021-05-19
質問:
目盛りの読み方を教えて下さい。
回答:
下記の通りとなります。

・左:バッテリーの比重
・中央(左側):LLCプロピレングリコールの凍結限界温度
・中央(右側):LLCエチレングリコールの凍結限界温度
・右(左側):ウォッシャー液プロピレングリコールの凍結限界温度
・右(右側):ウォッシャー液エチレングリコールの凍結限界温度

※ウォッシャー液はエチレン、プロピレングリコールが主成分のもののみ測定可能です。(メタノール系のウォッシャー液は測定できません。)
2021-05-19
質問:
部品の単品販売はありますでしょうか。
回答:
現時点では部品の単品販売は行っておりません。
2021-05-19
質問:
測定環境が−20℃で目盛り規制がしてあるが−5℃の時に測かれば比重値は規制をあわせれば正確な数値がでるのですか?
また温度が2℃、3℃上がるときにもその数値をあわせていく必要があるのでしょうか?
回答:
商品は使用温度範囲(℃):10〜30(自動温度補正付) となって下ります、その範囲内では自動温度補正できます。
−5℃では測定できません。
対象商品:
10988677
5人が参考にしています
2011-09-27
質問:
@メーター表記のG13/G11/G12とは?
Aウォッシャー液は市販の分でもいけますか?各社共通ですか?
B比重計は完全に充電してから使用するのですか?それとも充電の合間に使用できますか?充電の度合によって計測に相違はでますか?
回答:
@メーター表記のG13/G11/G12=欧州車の冷却水の記号です。
A市販の物でOKで、各社共通です。
B比重計は完全に充電してから使用して下さい、充電の度合によって計測に相違はでます。
対象商品:
10988677
3人が参考にしています
2011-08-30

商品詳細へ戻る