よくあるご質問(FAQ)

モノタロウ

LLC(クーラント・不凍液)

凍結防止に優れた、高濃度タイプ。
ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
2022-06-09
質問:
ノンアミンですか?
回答:
下記にて成分をご案内致しますので、ご確認の程宜しくお願い致します。
エチレングリコール > 90%
水 < 5%
リン酸塩 < 2%
硝酸ナトリウム < 1%
トリルトリアゾール < 0.5%
対象商品:
11065652
5人が参考にしています
2012-10-26
質問:
プリウス(NHW20)にも使えますか?
回答:
プリウスの場合ご使用は特に問題ございませんが、車種により指定のLLCがある場合がありますので、整備マニュアルをご確認下さい。また既にご存知であれば誠に恐縮ではございますが、プリウスの場合はラジエーター部分のクーラント液入れ口が2箇所あり、普通車同様の入れ口に入れるようにしていただき、インバーターの方の入れ口には入れないようご注意ください。
対象商品:
35068126
2012-07-19
質問:
原液ですか?それとも既に希釈しているものですか?液色の赤と緑の対応の規格を教えてください。
回答:
原液となっております。希釈率は以下を参照ください。凍結温度(℃)/LLC混合比(%): -13/25、 -25/40、-37/50、-52/60 赤はトヨタ系にご使用頂いております、成分はLLC純度90%以上と同じです。
対象商品:
35068126
8人が参考にしています
2011-10-31
質問:
通常で販売されているクーラントに比べかなり緑色が薄いのですが、薄めて使用しても大丈夫ですか?
回答:
着色はメーカーによって色味の違いがありますが希釈してお使いになれます。
対象商品:
11065643
5人が参考にしています
2011-10-31
質問:
輸入車で使用する場合は全量交換を前提にご使用下さいと書いてますがどうしてですか?
回答:
輸入車との適合確認が取れていない為で、万が一お車トラブルがございましても、保証を致しかねます。
対象商品:
11065643
3人が参考にしています
2011-09-27
質問:
注文コード:11065652・35456942
1、原液タイプですか。薄めて使用するものですか。
2、2つの成分の違いはありますか。ほぼ、同じものですか。
回答:
1、どちらも希釈タイプです。
2、下記凍結温度によって希釈倍率を変更ください。
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
@-13/25、-25/40、-37/50、-52/60
A-15/30、-25/40、-35/50、-50/60
対象商品:
11065652
2人が参考にしています
2011-08-30
質問:
グリコールの配合率は?
回答:
LLC純度(%):96以上です。
対象商品:
11065652
3人が参考にしています
2011-08-30

商品詳細へ戻る