よくあるご質問(FAQ)

モノタロウ

エンジンオイル 5W-30 SM(API) CF相当 全合成油

高い省燃費性能を発揮します。
優れたコストパフォーマンスを追求。
安定した潤滑性能を追求。
エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。
100%バージンオイル使用
ご質問件数: 14
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
商品ページには、ベースオイルに「全合成油」と表記されていますが
実際の商品には、なぜ「鉱油」と表記されているのですか。
回答:
商品の油種は「全合成油」です。
「鉱油」の表記につきましては、エンジンオイルの成分表示をする際に「鉱油」という表記になります。
これは油種の種類(鉱物油や合成油)ではなくエンジンオイル自体の主成分の表記となります。
2人が参考にしています
2023-11-08
質問:
この商品は再生オイルですか。
回答:
再生オイルではなく、新油(バージンオイル)です。
3人が参考にしています
2023-11-08
質問:
DPF装着車に使用可能でしょうか。
回答:
「DPF装着クリーンディーゼルエンジン」にはご使用いただけません。
3人が参考にしています
2023-11-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モノタロウエンジンオイルについてのご説明(動画あり)
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/monotaro_engineoil/
7人が参考にしています
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2人が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
1人が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28
質問:
バージンオイル使用との事ですが、
合成油、鉱物油 で言うと何になるのでしょうか?
回答:
APIのグループ3は鉱物油に含まれる不純物を水素と反応させて、化学合成油に匹敵する性能を引き出したオイルです。
従って、本商品のベースオイルは鉱物油となります。
対象商品:
11065686
43人が参考にしています
2014-03-12
質問:
外車にモノタロウエンジンオイルでエンジンオイル交換をしても差し支えないですか?
回答:
指定粘度は同じですが、欧州車についてはACEA規格を取得しているものでなければ利用できないものがあります。
本商品はACEA規格非対応ですので、ご利用いただかないほうが良いかと思われます。
対象商品:
32575654
17人が参考にしています
2014-01-15
質問:
ガス規制対応エンジンオイルには、使用できないとありますが、キャラバンやハイエース等、ディーゼルエンジンでもNOX・pm適合している車のエンジンには使えないということでしょうか。
回答:
この商品はDH-2規格、DL-1規格を取得しておりませんので
ご使用いただけません。
ご要望にお答えできず、誠に申し訳ございません。

ご参考迄に弊社取り扱い商品を下記URLにてご案内させて頂きます。
※ディーゼルDH-2
http://www.monotaro.com/p/3492/1092/
※コスモECOディーゼル快星
http://www.monotaro.com/g/00213916/?page.ref=1&pageNum=1
ご確認の上、ご検討の程宜しくお願い致します。
対象商品:
11065686
13人が参考にしています
アイシャモータース 様(奈良県) 2012-02-23
質問:
消費期限は?
消費期限が切れたオイルを使うとどのような影響がありますか?
オイルの劣化は見た目などで判断できるものですか?
回答:
@直射日光等あたら無い部屋での保管でしたら1年間は大丈夫です。
A消費期限が切れたオイルは潤滑作用が無くなりエンジン部のシリンダー・ピストン部を痛めて、エンジンが損傷致します。
B相当古くなったら色が濁ったり、腐敗臭がすると思います。
対象商品:
11065686
32人が参考にしています
2011-08-30
質問:
ターボ車に使用可能ですか?
回答:
ターボにも対応可能でございます。
なお、この商品は、エンジンオイルの指定(排ガス規制対応エンジンオイル等の指定)のある車にはご使用頂けません。
対象商品:
32575654
32人が参考にしています
2011-08-30

商品詳細へ戻る