よくあるご質問(FAQ)

モノタロウ

エンジンオイル 10W-30 SM(API) CF相当 全合成油

GROUPV100%の合成油を使用した高性能なオイルです。
高い省燃費性能を発揮します。
優れたコストパフォーマンスを追求。
安定した潤滑性能を追求。
エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。
ご質問件数: 22
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
フォークリフトのエンジンオイルに使用可能でしょうか。
回答:
ご使用のフォークリフトがディーゼルで粘度も推奨範囲内であれば、ご使用いただけます。
2023-11-02
質問:
DPF装着しているディーゼルエンジンに使用可能でしょうか。
回答:
DPF付きのディーゼル車へはご使用いただけません。
3人が参考にしています
2023-11-02
質問:
100℃における動粘度を教えてください。
回答:
100℃時の動粘度は10.18です。
1人が参考にしています
2023-11-02
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モノタロウエンジンオイルについてのご説明(動画あり)
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/monotaro_engineoil/
4人が参考にしています
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
1人が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
1人が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2人が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28
質問:
この20リットルのタイプに合うノズルはありますか?
回答:
申し訳ございません、適合するノズルの単品の販売はございません。

対象商品:
32575645
6人が参考にしています
2015-03-29
質問:
100%化学合成オイルですか?
回答:
こちらの商品は100%化学合成油ではございません。

鉱物油(原油を精製して得られるベースオイル)に水素を添加して精製度を高め、
化学合成油に匹敵する性能を引き出したオイル(グループ3)となります。
対象商品:
32575645
25人が参考にしています
2014-02-07
質問:
エンジンオイルが白くにごっているのですが、利用可能でしょうか?
回答:
■基本的には古いオイルは添加剤が消耗されます。
エンジンオイル同士の反応は、基本的に添加剤同士の反応ですので、古いオイルに混ぜても反応しないのが通常です。
お客様において後入れで添加剤を加えられた場合、反応することもありますが、SMCF10W-30ではほとんど考えられません。

■最も疑わしいのは水です。
エンジンオイルは水分と反応して白くにごります。
エンジン内に水が残っていないか、水の発生しやすい場所でなかったか否か、ご確認ください。

■また、ポリメタクリレートというアクリル樹脂が原因であることも考えられますが、こちらは分析の結果、ご使用いただいても問題ないとのことでございます。
対象商品:
32575645
18人が参考にしています
2013-12-06
質問:
LPG車に使えますか?
回答:
LPG車にはご使用いただけません。
LPG車には専用のオイルをご使用ください。
対象商品:
32575645
6人が参考にしています
2013-09-11
質問:
軽自動車ターボに使用できますか。
回答:
この商品は、ガソリン・ディーゼル兼用でターボにも対応可能でございます。
なお、この商品はエンジンオイルの指定(排ガス規制対応エンジンオイルDH-1・DH-2等の指定)のある車にはご使用頂けません。
ご了承くださいますようお願い致します。

ご希望車種にご使用頂けるかにつきましては、お車の取扱説明書に、エンジンオイルの推奨粘度・グレードが記載されておりますので、適正な粘度・グレードであるかご確認のうえで、ご使用くださいますようお願い致します。
対象商品:
32575645
9人が参考にしています
2013-07-12
質問:
ディーゼルターボ乗用車に使用できますか!?
回答:
ご使用できます。ディーゼルSUV車にも対応しております。
但し、大型トラックなどの商用車のターボエンジンには
もっと粘度の高いディーゼル専用タイプをご使用下さい。
対象商品:
11065677
13人が参考にしています
2013-02-20
質問:
普通乗用車:トヨタ/シエンタで使用可能ですか?
回答:
整備手帳の使用オイルを確認いただいて、粘度が同じ場合はご使用頂けます。
対象商品:
32575645
3人が参考にしています
2011-10-31
質問:
新聞販売店のバイク(プレスカブ)や乗用車に使用可能か?
回答:
乗用車にはお使い頂けますが、バイクには使用出来ません。二輪車専用のエンジンオイルをご使用下さい。
対象商品:
32575645
7人が参考にしています
2011-08-30
質問:
普通乗用車:トヨタ/シエンタで使用可能ですか。
回答:
整備手帳の使用オイル確認お願いします。粘度が同じでしたら、ご使用頂けます。
対象商品:
32575645
1人が参考にしています
2011-08-30
質問:
メーカーは?
回答:
弊社オリジナル商品でございます。
対象商品:
32575645
1人が参考にしています
2011-08-30
質問:
船舶でも使用出来ますか?
回答:
自動車専用のオイルとなりますのでお勧めできません。
対象商品:
32575645
6人が参考にしています
2011-08-30
質問:
原産国は?
回答:
海外輸入品となります。その時々で異なります。
対象商品:
32575645
6人が参考にしています
2011-08-30
質問:
4L入れる付属の缶はついてるんですか?
回答:
4L缶は付いておりません。
対象商品:
32575645
2人が参考にしています
2011-08-30

商品詳細へ戻る