よくあるご質問(FAQ)

モノタロウ

手押しスイーパー

電気を使用せず、押して歩くだけの簡単清掃!電源コードが届かない屋外清掃に最適です。
700mmの清掃幅で広い場所の清掃もスピーディ。壁際のゴミも両サイドのブラシで巻き込んで吸い込みます。
ハンドル長さは3段階に調節が可能。
ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
粉塵等の掃除に使用できますか。
回答:
粉塵や砂など、細かすぎるものに対しては使用出来ません。
2021-10-26
質問:
集塵の仕組みを教えてください。
回答:
本体を押すことにより両サイドブラシが回転してゴミを内側に取り込み、裏面のロールによって中へ送りこむ仕組みとなっております。
2021-10-26
質問:
電気を使用しないとの事ですが、電池等で稼働するのですか。
回答:
この商品は手動式です。電気・電力は使用しません。
2021-10-26
質問:
消耗品などの交換用部品の取り扱いはありますか。
回答:
部品の取り扱いはございません。
2021-10-26
質問:
砂ぼこりも一緒に吸上げてくれるものですか?
回答:
床面に堆積した埃は円形のブラシで掻きこむような構造となっています。
対象商品:
35139781
2011-10-31
質問:
粉塵等の掃除に使用したいのですが、効果の確認と集塵の仕組みを教えてください。
回答:
粉塵や砂など、細かすぎるものは吸いません。この商品ですが、両サイドのブラシに加え、裏側にロール(掃除機のヘッド裏側のような)が付いております。押すことにより、両サイドブラシが回転し、ごみを内側に取り込み、ロールによって、中へ送りこむ仕組みとなっております。
対象商品:
35139781
3人が参考にしています
2011-10-31

商品詳細へ戻る