よくあるご質問(FAQ)

モノタロウ

ゴムマット B山

山型になっているため、クッション性があります。
ご質問件数: 7
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
耐水性はありますか。
回答:
耐水性も備えております。
2021-01-28
質問:
外で使用すると劣化しやすいでしょうか。
回答:
用途は体育館や会場等の養生でございますので、屋外の使用には適しておりません。
2021-01-28
質問:
材質 ゴムについて詳しく教えてください。
回答:
再生混合ベンゼンゴム:70%
天然ゴム(バージン):30%
の商品でございます。
2021-01-28
質問:
厚さ(mm) 3について、凹部分か凸部分か教えてください。
回答:
「厚み3mm」は凸部分でございます。
凹部分の厚みは「2mm」でございます。(ともに 公差±0.2)
2021-01-28
質問:
難燃性でしょうか。耐熱性について教えてください。
回答:
難燃性です。
耐熱性は-20℃~+60℃でございます。
1人が参考にしています
2021-01-28
質問:
臭いがしますが、臭いの除去する方法を教えてください。
回答:
臭いが気になる場合は、広げて頂き、外気に触れているうちに臭いは少しずつおさまりますので確認下さい。
2021-01-28
質問:
カッターナイフなどで切断可能でしょうか。
回答:
カッターナイフで切断可能でございます。
2021-01-28

商品詳細へ戻る