よくあるご質問(FAQ)

モノタロウ

ジャッキスタンド 3t

ジャッキアップの必需品。
2重ロックピン付。
高さ9段階調整可能。
約280・298・315・333・350・368・385・403・420mmの9段階に調節可能です。(受け皿の凹み部までの高さ)ベース付で安定します。
ご質問件数: 20
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジャッキスタンドの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/809/
5人が参考にしています
2023-03-20
質問:
1台あたりの重さは、どのくらいですか。
回答:
1台のあたりの重さは、約3.2sになります。
2021-01-28
質問:
こちらの商品はゴム部分に切り込みがありませんが、車載のジャキアップポイントに使用して、鉄板のミミ部分を潰さずに使用できますか?
回答:
こちらの商品は、お車を傷つけにくくなっておりますが、全く傷をつけないということではございませんので、注意事項、商品ページの取扱説明書をご確認の上、ご検討いただきます様、お願い申し上げます
2人が参考にしています
2021-01-28
質問:
1脚で3tですか?2脚合計(1脚1.5t)で3tですか。
回答:
1セット(2台)での合計能力3tとなります。
2021-01-28
質問:
支柱の部分は鋳物ですか
回答:
鉄製 でございます。
2021-01-28
質問:
ゴム製パッドの寸法を教えてください
回答:
ゴム部の大きさのデータはございません。
2021-01-28
質問:
こちらの商品はこのままジャッキポイントに使用ができますか?
溝が切ってあるアダプターのような部品は必要ですか?
回答:
フロアジャッキ(注文コード:35755404)で一旦車体を持ち上げた状態で、対象商品のスタンドをご使用いただくことになります。

大橋産業(BAL) 油圧式フロアジャッキ3トン
注文コード 35755404 品番 No.1339
内容量 1台
https://www.monotaro.com/p/3575/5404/


またこちらの商品は、別途アダプターの取り換えができない商品となっております。
2021-01-28
質問:
受け皿部分の、車のボディと接する面の寸法(縦横それぞれの長さ)を教えてください。
回答:
ゴムパッドの横方向の寸法が【93mm】、縦の寸法は【34o】となります。
2021-01-28
質問:
こちらの商品は1台のみの販売はできないのでしょうか?
回答:
2台(作業によっては4台)ペアでご使用いただく商品の為 1台での販売はございません。
2021-01-28
質問:
車両積載のパンタジャッキポイントに合わせるためのアダプターは有りませんか。
回答:
こちらの商品に適合するアダプターの取り扱いは、ございません。
2人が参考にしています
2021-01-28
質問:
レバーの機能は何ですか?レバーを使って、こちらの商品単体で、車を上げたり、下げたりできるのでしょうか?
回答:
レバーは、 ジャッキを下げる(ロックを解放する)時にご使用ください。
こちらの商品単体では、車を上げたり下げたりすることができません。
1人が参考にしています
2021-01-28
質問:
モノタロウ ジャッキスタンド 3t
注文コード 19263886 品番 -
内容量 1セット(2台)
https://www.monotaro.com/p/1926/3886/

「黒のゴム製パッド付で車を傷つけにくく」とありますが、さらにその上に車体を傷つけないための、保護するような商品のお取り扱いはありますか。
回答:
【車体を傷つけないための、保護するような商品】は、現在弊社での取り扱いがございません。
1人が参考にしています
2021-01-28
質問:
サイドシル付近の使用は可能でしょうか
回答:
はい、サイドシルでのご使用は可能でございます。
2021-01-28
質問:
リジットラック上部の受け皿部分のゴムのお取り扱いはありますか。
ちぎれて使用できなくなりました。
回答:
【ゴム部品】は、現在弊社ではお取り扱いがございません。
2021-01-28
質問:
ジャッキについて、手巻き式で、簡単で受けれるタイプの商品はありますか。
うまジャッキスタンドにラチャット式のハンドル式で上下に動くタイプでもよいのですが、ジャッキ兼用でネジが切っているタイプの商品はありますか。
回答:
下記のような商品がございます。

■モノタロウ パンタジャッキ
注文コード 19265925 品番 -
内容量 1台
https://www.monotaro.com/p/1926/5925/

■モノタロウ ジャッキスタンド(3t)
注文コード 19263886 品番 -
内容量 1セット(2台)
https://www.monotaro.com/p/1926/3886/
2021-01-28
質問:
車両をジャッキアップする際は必ず別売のジャッキスタンドを併用してください。とありますが、どちらの商品になりますか。
回答:
下記の商品でございます。

モノタロウ ジャッキスタンド(3t)
注文コード 19263886 品番 -
内容量 1セット(2台)
https://www.monotaro.com/p/1926/3886/
2021-01-28
質問:
車のどの位置にかければいいのでしょうか。
回答:
ジャッキポイントは車種によって異なりますので、自動車に添付の取扱説明書をお読みいただくか、
自動車メーカー・販売店などで、作業前にジャッキポイントをご確認ください。
※各自動車メーカーが指定するジャッキポイント以外では絶対に使用しないでください。
2021-01-28
質問:
こちらの商品には、エマーソンやメルテックのラバークッションと交換して使用することは可能でしょうか?
回答:
メーカーが異なりますため適合可否データがなく適合につきましてはわかりかねます。
2021-01-28
質問:
容量1セット(2台)というのは、商品が2台、ということですか?
回答:
左分が1つ、右分の1つになります。但しどちらが左右とは決まってはおりません。
3人が参考にしています
2021-01-28
質問:
モノタロウブランドで、【油圧フロアージャッキ 3t 】の、お取扱いはありますか?
回答:
下記の商品になります。

■モノタロウ 油圧フロアージャッキ 3t
注文コード 19263877 品番 -
内容量 1台
https://www.monotaro.com/p/1926/3877/

1人が参考にしています
2021-01-28

商品詳細へ戻る