よくあるご質問(FAQ)

モノタロウ

バッテリー補充液 コック付 20L

イオン交換法により精製された、バッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水。
電池工業会規格(SBA)である、蓄電池用精製水(S0404)に準拠した大容量タイプです。
ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

精製水の特長と使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/335/
2023-01-13
質問:
バッテリーの種類によって、使えないものがありますか。
回答:
電池工業会規格の「SBA S0404 鉛蓄電池用精製水」に適合する精製水になります。
特に指定のない限り、鉛蓄電池及び上記の規格で使用可能なアルカリ蓄電池に使用可能でございます。
バッテリーの仕様に関しては、各車載のバッテリーご確認ください。
1人が参考にしています
2021-02-25
質問:
モノタロウ 精製水 工業用 注文コード:19551622・19551613との違いを教えてください。
回答:
名称は異なりますが、中身自体は同じ工業用精製水でございます。

2商品は、用途ごとにパッケージを分けさせていただいておりますが、中身に相違はなく、いずれもバッテリー補充液としてもご使用いただけます。
13人が参考にしています
2021-02-25
質問:
バッテリー液が無くなったら、コックを開けて補充できますか。
回答:
こちらの商品は、バッテリー液の補充にお使いいただけます。
(完全に無くなったバッテリーに補充しても性能は戻らない場合がございます。)
1人が参考にしています
2021-02-25
質問:
「pH値 6.0」と記載がありますが、実際に測ったところ、「6.85〜7.0」でした。
数値は正しいですか。
回答:
『pH値』につきまして、pH値規格は5.0〜7.0となっておりますが、代表的なpH値としては6.0になります。
製造設備の稼動状況や製品の保管環境によってpH値は変動します。
製品の品質には問題ございません。
2021-02-25
質問:
開封前と開封後の使用期限を教えてください。
回答:
開封前の状態での有効期限につきましては、適正保管状況下(※)の中では著しく品質が劣化する商品ではございませんので設定はございません。

開封後につきましては、大気中の不純物の混入のリスクが高くなりますので、早めにご使用頂く様にお願いしております。

※適正保管について
直射日光の当たる所、水・湿気の多い所、0℃以下の凍結の恐れのある所、40℃以上になる所を避けて保管をお願い致します。
2021-02-25
質問:
バッテリー補充液は、添加物等が含まれていますか。
回答:
バッテリー補充液は、『イオン交換樹脂型純水機』で精製しておりますので、水道水や井戸水などに含まれる金属イオンや塩素イオンをはじめとした不純物を取り除いた純度の高い精製水となります。
添加物等は含まれておりません。
2021-02-25
質問:
クーラント液の補充・希釈に使用しても良いでしょうか。
回答:
イオン交換樹脂型純水機で精製した高純度な精製水となりますので、クーラントの希釈用としても使用可能でございます。
2021-02-25

商品詳細へ戻る