よくあるご質問(FAQ)

モノタロウ

漂白剤 除菌タイプ ブリーチ

調理器具等の除菌・漂白に。
ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
ノズルは付属していますか。
付属していない場合は、ノズルを紹介してください。
回答:
ノズルは付属してございません。
また、適合ノズルも現在取り扱いがございません。
対象商品:
21718068
10人が参考にしています
2020-12-16
質問:
SDS(安全データシート)の発行に対応していますか。
回答:
関連資料の【化学物質等安全データシート(SDS):
】がございますので、そちらよりダウンロードをお願い申し上げます。
対象商品:
21718068
2人が参考にしています
2020-12-16
質問:
他メーカーの注ぎ口キャップは使用できますか。
また、注ぎ口の内側の直径を教えてください。
回答:
他メーカーの注ぎ口キャップはご使用頂けません。
注ぎ口の直径:約Φ45mmでございます。
対象商品:
21718068
6人が参考にしています
2020-12-16
質問:
洗濯に使用可能でしょうか。
また、ほかの洗剤との併用は可能でしょうか。
回答:
洗濯機でご使用頂けます。ただし、事前に説明書及び洗濯機のメーカーにご確認頂くことを推奨いたします。
他洗剤との併用につきましては、詳細データが無く判断致し兼ねます。
対象商品:
21718068
2020-12-16
質問:
色柄物にも使用できますか。
回答:
色柄物にはご使用頂けません。
対象商品:
21718068
2020-12-16
質問:
漂白の濃度を教えてください。
回答:
原液は、次亜塩素酸ナトリウム6%の溶液でございます。
まな板等は原液の約1%
フキンなどは原液の約0.5%
を目安にご使用ください。
尚、漂白力が足りない場合、濃度を濃くしてご使用くださいませ。
対象商品:
21718068
2020-12-16
質問:
製造月日は、どこを見ればわかりますか?
消費期限はありますか?
濃度が年数が経つにつれて変化することはないでしょうか?
回答:
製造月日:製品の側面下部にございます。
消費期限:特にございませんが、開封後なるべく早くご使用ください。(目安:製造日より4か月)

濃度は温度環境、保管状況によって次亜(ブリ−チ、ハイターの主成分は失活します。
対象商品:
21718068
2020-12-16
質問:
この商品のキャップは何ml計量できますか。
回答:
キャップ1杯:約10gでございます。
対象商品:
21718068
2020-12-16

商品詳細へ戻る