よくあるご質問(FAQ)

モノタロウ

デジタルはかり 電池式 20kg

樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。ステンレス製計量皿は標準仕様、様々な計量に対応
ご質問件数: 7
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11
質問:
0.1g単位での表示ができるかどうかを教えてください。
回答:
0.1gでの表示に対応しておりません。
4人が参考にしています
2022-03-03
質問:
自動的に約5分で電源オフになる機能がついていますが、
それを解除する方法があるのか教えて下さい。
回答:
自動的に約5分で電源オフになる機能の解除方法はありません。
4人が参考にしています
2022-03-03
質問:
適合のアダプターはお取り扱いはございますか。
回答:
こちらは【電源:単3乾電池×4本(別売) 】でのご使用となっておりますので、適合のアダプターは取扱いがございません。
1人が参考にしています
2022-03-03
質問:
計量誤差を教えて下さい。
回答:
誤差は±30gです。 
1人が参考にしています
2022-03-03
質問:
計量可能な最小を教えて下さい。
回答:
計量可能な最小は、0.001kgです
1人が参考にしています
2022-03-03
質問:
電源の切り方を教えて下さい。
回答:
電源入切ボタンを3-5秒長押しすると電源オフとなります。
また、5分以上不使用でオートオフ機能がございます。
2022-03-03

商品詳細へ戻る