よくあるご質問(FAQ)

モノタロウ

ガーデンスプレー

手動蓄圧式スプレーです。
ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。
広範囲に散布できるフラットノズルも付属。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
ご質問件数: 12
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
温水は噴射可能でしょうか。
回答:
温水は噴射できません。
2024-10-31
質問:
アルカリ性の洗剤は使用できるでしょうか。
回答:
使用できません。
2024-10-31
質問:
ノズルのみ購入可能でしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
3人が参考にしています
2024-10-31
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
1人が参考にしています
2023-03-09
質問:
適合する飛散防止カバーのお取り扱いはございますか?
回答:
飛散防止カバーにつきましてお調べ致しましたが、現在弊社での取り扱いがございませんでした。
1人が参考にしています
2021-02-05
質問:
ノズルの先端に付けるゴムパッキンの取り扱いございますでしょうか?
回答:
パッキンのみにつきましてお調べ致しましたが、現在弊社での取り扱いがございませんでした。
2人が参考にしています
2021-02-05
質問:
交換用部品のお取り扱いはございますか?
回答:
部品につきましては、ご用意がございません。
2人が参考にしています
2021-02-05
質問:
ノズルパイプの外径を教えてください。
回答:
外径につきましてデータを保有しておりません。
2021-02-05
質問:
ノズルの切替方法を教えてください
回答:
黄緑色で円柱形をしたノズル部分を左右に回して頂くことで、キリとストレートの切替が可能です。
1人が参考にしています
2021-02-05
質問:
ノズルの装着方法を教えてください。
回答:
ノズルの装着方法につきましては、黄緑色のノズルを緩めていくと取外せますので、ノズルとその下にあるグレーのナットを外していただき、緑色のオネジのようなパーツも外してください。その後、付属のフラットノズルを、グレーのナットの裏側から通して、再度ねじ込んでいただくと交換終了です。
2021-02-05
質問:
蓄圧量を教えてください。
回答:
約5.0気圧(0.5MPa)が耐圧力です。
手動にて圧力をかけた場合は約2.5気圧(0.25MPa)で
それ以上は手動では圧力をかけられません。
対象商品:
61084372
2020-11-27

商品詳細へ戻る