よくあるご質問(FAQ)

モノタロウ

デジタル騒音計 A特性

データホールド機能。オートパワーオフ機能(約5分)。時間重み付け特性切替[FAST(125ms)・SLOW(1000ms)]。バックライト機能。
ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
A特性、C特性とはどのような特性でしょうか。
回答:
A特性→人間の聴覚に近く一般的な騒音測定に用います。
C特性→衝撃音や低周波数の測定に用います。
こちらの商品は、A特性の商品です。
2人が参考にしています
2021-02-19
質問:
校正証明書は付いていますか。
回答:
校正証明書は付属しておりません。
また、購入後の発行にも対応しておりません。
2021-02-19
質問:
マイク部分の大きさを教えて下さい。
回答:
横:33.5mm
縦:43.0mm
1人が参考にしています
2021-02-19
質問:
オートパワーオフ機能自体をオフにすることは可能でしょうか。
回答:
オートパワーオフ機能の解除は可能です。
本体正面から見て右下のBL HOLDボタンを押しながら電源を入れて頂くとオートパワーオフを解除した状態でのご使用が可能となります。
1人が参考にしています
2021-02-19
質問:
データはメモリーなどに保存されますか。
回答:
こちらの商品にデータの保存機能はございません。
測定値を固定するホールド機能と、測定値の最大値/最小値を記録する機能のみとなります。
1人が参考にしています
2021-02-19
質問:
最大値固定表示の設定時でも、測定後に数値が変化しました。
不良品でしょうか。
回答:
最大値固定表示の設定時でも測定時以降で、周辺の騒音が上昇する測定環境であれば最大値は更新されます。
2021-02-19

商品詳細へ戻る