NZ2-500 次亜塩素酸分子水 モノタロウ 50843574 NZ2-500 次亜塩素酸分子水 モノタロウ 50843574 NZ2-500 次亜塩素酸分子水 モノタロウ 50843574

次亜塩素酸分子水

(40件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(500mL) 注文コード 50843574 品番 NZ2-500
販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

菌やカビに強く、環境にやさしい次亜塩素酸分子水を使用しています。
生活環境にある様々な菌・ウイルスを強力に除菌して消臭します。
タバコやペット、アンモニア臭、生ゴミなどの気になる臭いを瞬間消臭します。
食品添加物グレードの原料を使用して製造した次亜塩素酸水をボトルに詰めているため、安心してご使用頂けます。
ウイルスに接すると瞬時に、細菌・カビには数秒から数分で除菌効果を得られます。
次亜塩素酸ナトリウムの8倍の除菌力があります。
肌と同等のpHの中性領域の除菌剤です。

用途
キッチン周りや調理器具の除菌・消臭に
ペットグッズやトイレの除菌・消臭に
トイレの便座・便器の除菌やトイレ後の消臭に
介護用品やおもちゃの除菌・消臭に
車のシート(布製)やマットの除菌・消臭に
原材料次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物)、希塩酸(食品添加物)、純水 タイプスプレーボトル 液性中性 濃度(ppm)200(有効塩素濃度) pH値6.0〜6.5(原液、25℃) 製造方法2液希釈混合方式
注意
※ご購入後は、6カ月を目安に出来るだけ早めにお使いください。
※幼児の手が届く所に置かないでください。
※人に向けてスプレーしないでください。
※目や口に入らないように注意してください。目に入った時は直ぐに流水で充分に洗い、飲み込んだ時は直ぐに水を飲むなどの処置をしてください。
※繊維、紙、皮革、コーティングされていない木製品に使用すると、漂白作用による変色やシミになることがあるため、目立たない部分で確かめてから使用してください。
※こぼした時は速やかに水拭きして乾燥させてください。
※金属、メッキ類に使用し、濡れたまま放置すると錆びる恐れがあるため、直ぐに拭き取ってください。
※換気ができないところでは大量に使用しないでください。
※換気や吸入に注意し、気分が悪くなったら使用を中止してください。
※危険防止のため他の洗浄剤、酸性の製品と混合、併用しないでください。
※高温、直射日光を避け、冷暗所に保管してください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50843574
2024-09-11
用途:
日々の消臭除菌に!香料がないから純消臭!
製造業

香りでごまかすって言い方はあれですが、市販品はそういうのが多いと思ってます。こちらはピュアに消臭除菌に全振りしてるのである意味性能が見えやすいと思ってます。靴や布製品にバンバン使ってますが変色もなく消臭効果抜群です。ゴミ箱にも吹いたりしてます。使用期限があるのでそこだけ気にはなりますがバンバン使えということかと思います。ただ詰め替え用が大容量しかないので、ボトル1回分で販売してほしいですね。この立派なボトルを1回で捨てるのは余りにnotECOです。

2人が参考にしています
対象商品:
50843574
2024-11-09
用途:
店内の消毒
理容ナカヤマ 様 (サービス業)

希釈しないでいろいろな物の消毒に使えるので大変、便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
50843574
2024-08-15
用途:
空間や物品の除菌
運輸・通信業

室内(介護室含む)、トイレ、車内など空間除菌が主ですが、キッチン用品などにも重宝して使っています。
吹き出し口が2パターンあるスプレーボトルも有能です。
余計な匂いも残らず、消臭効果もあり、値段も納得の商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
50843574
2024-06-13
用途:
ベランダのハトの糞の掃除

ベランダに何か所かハトの糞があったので掃除をしてスプレーを吹きかけて予防のため
物干し竿にもスプレーをしました。
1週間ほどですが今のところ糞被害は出ていません。
10%引きで安価で購入できたので良かったです。

5人が参考にしています
対象商品:
50843574
2024-03-21
用途:
キッチンの消毒用、トイレの消毒掃除と消臭
飲食業

もっと薄めてあるものだと思っていましたが
十分でした。
掃除や消臭にとても役立っています。
別の場所にも置きたいので リピートしました。

1人が参考にしています
対象商品:
50843574
2024-01-11
用途:
買ってきた食品を冷蔵庫に入れる時
その他業種

不特定多数の人が触れた物を買ってくることになるため、どうしても菌やウイルスが付着しますが、病弱な子どもがおり、風邪ひとつ引けば大事になるため、買ってきた食品を消毒するために使っています。高濃度アルコールだと食品にはちゅうちょしますが、こちらは食品添加物にも認められており安心です。在宅介護されている方などにもオススメします。

2人が参考にしています
対象商品:
50843574
2023-12-07
用途:
ヘルメット等の除菌・消臭として
製造業

コロナ対策として、安価な次亜塩素酸水を探していたので、とても助かりました。
また、霧吹きも2種類あって、用途にとって使い分けできる点も評価できます。

対象商品:
50843574
2023-10-25
用途:
物品類の消毒
教育・研究機関

若干、次亜塩素酸の匂いがしますが、そこまできつくはないです。手が荒れることもありませんでした。消毒が簡単にできて、ありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
食品に直接かけられますか。
回答:
食品にはご使用いただけません。
2024-01-05
質問:
マスクの除菌消臭にも使用できますか。
回答:
マスクにご使用いただけますが、マスクの素材によりましては、すぐに乾かない状態まで多くスプレーされますと変色する可能性がございます。
また、スプレー後すぐは、塩素の臭いが残っておりますので、数分おいていただき、塩素の臭いが無くなりましたら、除菌されていますので、それからマスクをお着けください。
有機物に触れますと、水に戻る性質の除菌消臭剤となっております。
1人が参考にしています
2024-01-05
質問:
加湿器に入れて空間除菌できますか。
回答:
噴霧器に10倍から4倍で希釈してご使用は可能です。
注意点といたしまして、塩素対応になった超音波噴霧器のご使用をお勧めしております。
また、経済産業省、NITE、文部科学省の発表では次亜塩素酸水の噴霧器では使用はしないとの通達がありますので
おすすめは致しかねます。
1人が参考にしています
2024-01-05
質問:
手指の消毒に使用できますか。
回答:
医薬部外品ではないので、手指消毒にはご使用できません。
2023-07-11
質問:
次亜塩素酸の濃度を教えてください。
回答:
塩素濃度:200ppm、pH:6〜6.5になります。
2023-07-11
すべてのFAQを表示する

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする