六角ドライバーのレビュー
- 用途:
- 出荷商品のメンテナンス用に付属品として同送している
価格的に安いのが一番で何度も購入してます。
何年か後にユーザーを訪れる際に金属部分が錆びている事があり。メッキ付きがあればそちらを選びます。
- 用途:
- ラジコン飛行機のメンテナンス
- 対象商品:
- 05236217
ストレートタイプで、とても回し易く使い易いです。
また、握りが細めのため工具箱に入れても嵩張らないのがお気に入りです。
- 用途:
- クルマのメンテナンス
- 対象商品:
- 05236253
グリップがついていて握りやすく、回しやすい、よっぽど狭いところで使わない限りはL字型の六角レンチよりも使いやすいです。
- 用途:
- 精密測定用治具の組み立て調整
- 対象商品:
- 05236235
2.5mmのものを購入しましたが、柄が同サイズのPBのものの半分くらいの太さしかなく、細過ぎて十分なトルクを掛けられません。
- 用途:
- 電気機器操作ツマミの固定など
- 対象商品:
- 05236226
電気機器操作ツマミ固定用のイモネジに使用。
ドライバー型なので早回しが捗ります。
もう少し握りが太い方が外す時に力が掛けられて良いかも、
でもかなり安価ですので満足しています。
- 用途:
- 六角穴付きボルトの早回し。
- 対象商品:
- 05236235
六角穴付きボルトの早回しに良いです。
対辺(mm):4 以上でもグリップが太くないので早く回せるのがよい。
逆に硬いネジは回しにくいですが・・・。
とにかく安いのは良いです。
- 用途:
- イモネジ(六角穴付き止めネジ)まわし
- 対象商品:
- 05236217
対辺1.5ミリと2.0ミリを購入しました。
安価だし、これで十分だと思います。この太さなら柄の径もこれで良いと思います。
しかし、軸長(柄を除いた長さ)が90ミリあり、この全体が1.5ミリの六角では、
トルクをかけると先端のねじれが大きいです。
そのため、先端を切断して軸長を50ミリとし、ねじれを少なくしました。
先端がボールになっていないので、惜しげなく切断出来ました。
- 用途:
- 組立作業
- 対象商品:
- 05236262
キャップボルトの仮締めに使用しています。値段には満足していますが、このサイズであれば、もう少しレンチ部分が長くて、握りが太いほうが使い易いと思います。
- 用途:
- 設備の点検パネル脱着ボルトを回す
- 対象商品:
- 05236244
以前他社の六角ドライバーを使用していましたが、持ち手が滑りやすいので今回購入しました。
- 用途:
- 仮締め
- 対象商品:
- 05236262
取っ手が細いし,滑る.はじめから仮締めのつもりで購入したので不満はありません.最後は力の入るL字型のレンチで増し締めです.今度はT字のレンチにしようとおもいます.
- 用途:
- バイク整備
- 対象商品:
- 05236253
カワサキ製フルカウルバイクの整備には必須アイテムです。
カウル脱着作業のスピードが違います。
4mmと5mmがあれば大抵の用はこなせますが、3mmと6mmも準備するともっと楽になるかもしれません。
- 用途:
- 組立作業
- 対象商品:
- 05236235
回した時に軸がぶれて使い物にならない。
このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。ご意見はメーカーに申し伝えておきました。
貴重なご意見、ありがとうございました。
- 用途:
- 3mmのイモネジを締めるのに使用。
- 対象商品:
- 05236217
低価格の為強度等不安でしたが、軸のしなりが絶妙でオーバートルクにならずしっかり締め付けられる。
グリップが滑りやすいのが残念。