バイメタルホールソーのレビュー

平均満足度 4.25 (145件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バイメタルホールソー ニコテック
ニコテック
1,798 / 税込 1,978
高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。 【用途】軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか
145件中 101~120件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2015-05-13
用途:
浴槽穴あけ
対象商品:
04593023

1回の使用でチップが歪みました。少し弱く感じました。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。貴重なご意見ありがとうございます。

2013-10-04
用途:
1,6mm厚鉄板の穴あけに使用
対象商品:
04593364

思ったよりもスムーズに穴があけられました。切れ味良い。

1人が参考にしています
2013-09-02
用途:
木製カウンターの穿孔作業。
対象商品:
04593276

商品の質が高く、穿孔作業がスムーズに行えました。
作業時間が短縮でき作業効率が上がりました。

2017-06-19
用途:
鉄板加工
対象商品:
04593294

力の無い電気ドリルだったんですが問題なく真円に切れました。歯こぼれも無かった

2014-02-17
用途:
ヨットの整備・改造
対象商品:
04593172

ヨットの100V電源コンセント設置の為FRP船体に48mm径の穴あけ。正確にあける必要あるためDIY店で探したが価格高いし寸法も合わなかった。注文後1日半で届きブラックデッカーの電動ドリル使い簡単に綺麗に穴あけ出来て満足。

1人が参考にしています
合同会社モナミックス 様2013-05-07
用途:
エアコン取り付け
対象商品:
04593391

エアコン取り付け時の、サイディングへの穴あけに使用しました。特に問題なく穴は開けられたので、よかったと思います。

1人が参考にしています
NAX 様2014-09-24
用途:
ユニットバスの壁の穴加工
対象商品:
04593014

今のところ問題なし

2013-05-16
用途:
化粧合板の穴開け
対象商品:
04593075

満足いく穴開けが出来ました。

2013-02-25
用途:
SGPパイプの穴あけ作業
対象商品:
04593145

思ったより早く穴あけができ、長持ちします。

1人が参考にしています
2017-06-18
用途:
ボックス類の開口
対象商品:
04592883

普通に良く切れますが、削りカスが取出し難いです。特に樹脂への開口は、少しづつ開けていくと詰まりにくいです。

福井電気設備有限会社 様2014-08-28
用途:
制御盤の穴開けに使用します
対象商品:
04592892

工具屋より多少割安

株式会社トーケイ 様2016-12-17
用途:
工場内既設のステンレス桝に配管用の穴開け作業
対象商品:
04592725

ステンレス厚が3mm以上だったのと狭小な場所でインパクトを使用した為回転数が高かったのか刃先がすり減って削孔できずに終わりました。ベビーサンダーなどで何とか作業を完了しましたがホールソー直径100mmで次は別のホールソーを使用予定です。

2015-05-31
用途:
★木造家屋のエアコン設置にあたり、外壁並びに内壁へのパイプホール作製に使用。
対象商品:
04593547

★想定通りの商品でした。

1人が参考にしています
有限会社清水冷凍機工業所 様2016-08-06
用途:
断熱パネルの穴あけ
対象商品:
04593391

よく切れました。問題なく穴あけできました。スプリングがあって切削カスが詰まらなくてよいのですがホールソーの長さより短い分しか有効でない(内部の芯の部分が刃先に向かって出っ張っている)のと根元が補強されている分径が大きいので貫通作業は難アリですがこの商品にそこまで求めるのは酷かと思いますので当方では100点です。

1人が参考にしています
L・J NETARO 様2014-04-27
用途:
各種、大径穴あけ
対象商品:
04593346

切れ味・使用感等、すべて及第点ではないでしょうか?刃の寿命にしてもしかり。

3人が参考にしています
2014-02-21
用途:
スチール缶の穴開け
対象商品:
04592892

芯がずれて希望の位置に穴が開けられないのではと心配していましたが、非常に素直に開口できました。

2014-04-14
用途:
配管工事のあなほり
対象商品:
04593041

スムーズ。

2016-03-02
用途:
肉厚フラットバー穴あけ
対象商品:
04592761

ボール盤にて切削油を使って送りをゆっくりすれば10mm厚の鉄板もなんとか貫通できた、無理をすれば刃先が飛ぶ。

4人が参考にしています
2014-01-20
用途:
木工加工
対象商品:
04593233

大変良い!

2013-11-05
用途:
アルミ板の穴あけ作業
対象商品:
04592953

電動ドリルに取り付けて作業しました。5mmの厚さのアルミ板に2箇所ほど使用しましたが、とても切れ味がよく楽に穴あけができました。

1人が参考にしています