低床重荷重用 540S自在車(ナイロン(ボールB入)車)のレビュー
300daNの荷重性能を持ちながら 取り付け高さ100mm(Φ75 mm)というコンパクトサイズの低床式重量用キャスターです。
2019-08-09
- 用途:
- 多量に食器を入れているキャビネットのキャスターが壊れたため交換用に買いました。
- 対象商品:
- 02213495
以前のキャスターはすごく動かしにくいうえ、床に傷がついてしまいました。こちらに交換したところ、あまりに軽やかに動くので驚きました。全然力を入れなくてもスーッと動き、床も大丈夫です。以前のものは動きが悪すぎてストッパー不要でしたが、必要になり買い足しました。交換してよかったです。中身が相当重いのですが、本当に片手でちょっと触っただけで動きます。
2人が参考にしています
2019-11-11
- 用途:
- キャビネット用台の作成時に使用
- 対象商品:
- 02213495
キャビネットの自重も100kg以上と備品工具等の重量を考えると300kg以上に成る事からこの製品を使用する事にしました。
非常に動きも良く移動が楽になりました。
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございました。
2019-08-17
- 用途:
- 重量物を乗せるためのワークデスクの下に使用
- 対象商品:
- 02213495
作りがしっかりしている。動きも滑らか。
使用する木材の寸法に合わせてベース寸法を決めた方がいい。
2019-01-04
- 用途:
- スピーカー台制作
- 対象商品:
- 32737397
ストッパー付きと無しの関連性がわかりにくかった
サイズを見て購入したが、実際に見るまで対になるものかわからなかった(サイズなどは一致してもタイヤのデザインとかetc)
物自体は大変満足しています
有限会社アトミック 様2018-12-16
- 用途:
- ガレージの移設作業用に16個で使用しています。
- 対象商品:
- 32737397
4台、台車を製作して使用しています。低重心で心配なく作業が出来ます。
2人が参考にしています
加藤電機 様2017-06-20
- 用途:
- 台車
- 対象商品:
- 02213504
小型台車のキャスターでは幅が狭くてグレーチングの隙間に落ちてしまうので、この小径で幅広のキャスターに取替えてからは非常に快適です。
1人が参考にしています
2014-11-13
- 用途:
- 重量物の運搬
- 対象商品:
- 32737397
ゴムタイヤを使用してましたが、重量に耐えられず壊れてしまいましたがこのキャスターは十分耐えられます。
ただ、床のコンクリート面がガタガタだと使いづらい面があります。
1人が参考にしています