LOCTITE 243のレビュー

平均満足度 4.74 (120件のレビュー)
商品レビューを投稿する
LOCTITE 243 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
1,298 / 税込 1,428
耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。 【用途】工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。
120件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-11-17
用途:
機械組立時
対象商品:
02335977

初めて使用させていただきましたが、使いやすくてよかったです。

2022-12-18
用途:
バイクメンテ
対象商品:
34933534

バイクメンテの振動対策に必須
安心の性能で使い勝手が良い。

1人が参考にしています
2023-01-11
用途:
ソファの足ボルト固定
対象商品:
34933534

安定のロックタイト!!
残液をきっちり使い果たせるようになれば良いなぁ。

2022-08-31
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
02335977

安定・安心のロックタイトです。
なくなり次第また購入します。

2022-05-03
用途:
フライホイールボルトに使用
対象商品:
34933534

fd2クラッチ交換でクランクシャフトオイルシール交換のためにフライホイールを取り外しました。新品のフライホイールボルトの緩み止めに1滴塗布して規定トルクで締め付けました。

2022-04-04
用途:
足回りのボルトゆるみ止め
対象商品:
34933534

ネジロックしてもほどける程度のゆるみ止めとして購入しました。以前から使っているので、信頼しています。

2021-11-19
用途:
自動車の外板等のボルト
対象商品:
34933534

緩み止めに使用。
随分前に購入したので、そろそろ替え時ですが、硬くなってきましたがまだ使えます。
良い商品です。

2人が参考にしています
2022-03-12
用途:
バイクのボルトのゆるみ止め
対象商品:
34933534

バイクのボルトのゆるみ止めに利用.振動によるゆるみ対策に重宝

2021-11-10
用途:
バイク部品の緩みどめ
対象商品:
02335961

自分も使用頻度に適切な量です。直立で保管できるのでこぼしたりすることもなく安心して使用ができます。素材自体は定評のあるロックタイトです何も心配ありませんでした。

2022-02-14
用途:
航空機装備品の組み立て
対象商品:
02335977

他の製品も含め、LOCTITE製品は信頼性があり、安心して使えます。

2022-01-25
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
34933534

ちょうどいい固着具合で、助かってます
いつも補充し使ってます

2021-11-27
用途:
ゆるみ止め
対象商品:
34933534

もう、これ一択です。
十分な機能で、塗りやすく、私はとても信頼を置いてます。

2021-11-02
用途:
ネジ締め時
対象商品:
34933534

大量に使用しないのでコンパクトでちょうど良いサイズ。
ネジ締め時につけておくと安心できますね。

2021-09-12
用途:
バイクのネジロックに使用
対象商品:
34933534

使用して、まだネジを外していないので接着強度はわからないけど期待できそうな気がします。

2022-03-23
用途:
バイクのメンテナンスにて使用するため購入しました。 物は良い感じ。

バイクのメンテナンスにて使用するため購入しました。
物は良い感じ。

2022-05-20
用途:
オートバイのローター固定に使いました。
対象商品:
34933534

ねじロックとしては安心のメーカーなので、
信頼できます。

2022-05-10
用途:
ネジのゆるみ止め
対象商品:
02335977

LOCTITE製品は信頼性があり、安心して使用してます。

齊藤板金 様2021-08-05
用途:
修理交換
対象商品:
34933534

量販店には小瓶はなく高額で
抱き合わせ発送で助かりました。

2021-07-10
用途:
バイクのボトル緩み防止に使用
対象商品:
34933534

LOCTITE 243 信頼の商品、他は考えられません。

2021-06-24
用途:
ネジ締め時のゆるみ止め
対象商品:
02335977

とにかく急ぎ必要でしたので助かりました。中間グレードの為万能に使えます。
最近少し値段が高いです。